Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Descarbonização do cimento: CEMS e análises para clínquer de baixo carbono

Explore os desafios operacionais por trás da descarbonização do cimento e saiba como uma instrumentação avançada melhora a estabilidade, o desempenho e a conformidade do processo.

Fábrica de cimento com forno rotativo, torre de pré-aquecimento e chaminés emitindo gases de combustão
Introdução

Descarbonização do cimento: das emissões do processo à análise rastreável de gases

A descarbonização do cimento depende da redução do CO₂ emitido durante a calcinação e queima de combustível no forno e no calcinador. Essas etapas do processo geram a maior parte das emissões da fábrica, tornando a medição confiável um fator crítico. Um sistema de monitoramento contínuo de emissões (CEMS) fornece dados contínuos de CO₂ e poluentes, formando a base da descarbonização e da conformidade regulatória.

Esta página explica as restrições técnicas da descarbonização do cimento e define o que se entende por clínquer de baixo carbono do ponto de vista do processo. Também explicamos como a análise contínua de gases apoia os relatórios de emissões, a estabilidade operacional e a redução de CO₂ a longo prazo.

A produção de cimento com baixo conteúdo de clínquer permite construções sustentáveis e com pegada de carbono reduzida ©Adobe Stock/penyushkin
Informações

Clínquer de baixo carbono: definição e critérios mensuráveis do processo

A produção de clínquer é o principal fator responsável pelas emissões de Escopo 1 de uma fábrica de cimento. Reduzir as emissões de CO₂ exige mudanças na química do clínquer, na operação do forno ou no comportamento de combustão. Além disso, estratégias relacionadas aos materiais, como a redução do conteúdo de calcário ou o uso de materiais suplementares, podem reduzir a intensidade de CO₂ no nível do produto.

O clínquer de baixo carbono se refere ao clínquer com um fator de emissão de CO₂ reduzido. Do ponto de vista do processo, ele é definido por três elementos quantificáveis:

  • Menos emissões de calcinação por tonelada de clínquer
  • Redução do CO₂ relacionado ao combustível
  • Fluxos de CO₂ adequados para tecnologias de captura de carbono

Cada um desses elementos é abordado nas seções a seguir.

Menos emissões de calcinação por tonelada de clínquer

Embora as emissões de CO₂ decorrentes da calcinação sejam quimicamente inevitáveis, as emissões totais podem ser reduzidas através de:

  • Maior eficiência térmica do forno e do calcinador, evitando a combustão excessiva para atingir o grau de calcinação necessário
  • Composição química otimizada da farinha bruta e uso de mineralizadores para reduzir a demanda térmica
  • Substituição parcial do calcário por materiais que exigem menos descarbonização

Essas medidas reduzem o CO₂ específico liberado pela decomposição do CaCO₃, embora a reação química em si não possa ser eliminada.

Complexo de fábrica de cimento com silos, forno rotativo e torre de pré-aquecimento em uma paisagem montanhosa ©Adobe Stock/Washburn

Redução do CO₂ relacionado ao combustível

As emissões relacionadas ao combustível dependem do conteúdo de carbono da fonte de calor e da estabilidade da combustão.

As principais vias incluem:

  • Maior substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis alternativos, como combustíveis biogênicos e combustíveis derivados de resíduos (por ex., Combustível Derivado de Resíduos, também conhecido como CDR)
  • Manter um comportamento estável da relação O₂/CO para evitar a combustão incompleta
  • Reduzir o excesso de ar para limitar as perdas térmicas
  • Melhorar a eficiência do calcinador para minimizar a demanda total de combustível

O uso de combustíveis alternativos aumenta a variabilidade na combustão, o que exige um monitoramento do processo e análise de gases confiáveis para manter o desempenho e o controle das emissões. Uma linha de clínquer de baixo carbono alcança o mesmo grau de sinterização com menor uso de carbono fóssil.

Fluxos de CO₂ adequados para tecnologias de captura de carbono

A implementação da Captura, Utilização e Armazenamento de Carbono (CCUS) em um processo de produção de clínquer pode definir uma operação como de baixo carbono nos contextos regulatório e de mercado. Antes da implementação, a operação requer o controle dos seguintes parâmetros do processo:

  • Concentração estável e previsível de CO₂ nos gases de escape do pré-aquecedor ou do calcinador
  • Baixos níveis de contaminantes, como SO₂, HCl e partículas, que afetam a eficiência da captura
  • Dados confiáveis do CEMS para verificar o desempenho da captura e a precisão dos relatórios

Fábricas que apresentam um perfil de emissão de CO₂ consistente e bem caracterizado estão em melhor posição para a futura integração da captura de carbono.

A implementação dessas estratégias de descarbonização introduz restrições operacionais. Combustíveis alternativos podem aumentar a variabilidade da combustão, enquanto a captura de carbono exige condições estáveis dos gases de escape. As fábricas devem, portanto, equilibrar os objetivos de redução de emissões com a estabilidade do processo, a qualidade do clínquer e o desempenho da produção. Um monitoramento confiável das emissões é essencial para dar suporte a essa transição.

Como os CEMS servem de base para as estratégias de conformidade no monitoramento de emissões em fábricas de cimento ©Adobe Stock/bilanol
Informações

Como o CEMS apoia sua estratégia de conformidade

As fábricas de cimento devem cumprir rigorosos requisitos ambientais e de prestação de contas que definem o que deve ser medido e como os resultados devem ser documentados. Dados rastreáveis são essenciais para as operações diárias, a conformidade regulatória e o planejamento de descarbonização a longo prazo.

O que deve ser informado:

  • CO₂ de Escopo 1 decorrentes da calcinação e queima de combustível
  • CO₂ específico por tonelada de clínquer
  • Fatores de emissão dos combustíveis
  • Totais anuais de CO₂ com base no balanço de massa e nos dados do CEMS

Apenas conjuntos de dados verificados são aceitos.

Por que o CEMS é essencial

Um CEMS certificado fornece os dados contínuos de emissões necessários para elaboração de relatórios e conformidade regulatória. Ele garante:

  • Medições confiáveis e rastreáveis
  • Conformidade com normas como a EN 14181 ou MCERTS
  • Monitoramento contínuo de poluentes regulados
  • Dados prontos para auditorias

Sem dados válidos do CEMS, as fábricas correm o risco de não conformidade e de um recálculo das emissões.

Como a medição contribui para a preparação para a captura de carbono

Os projetos de captura de carbono exigem dados estáveis e verificáveis sobre os gases de processo. Isso depende de:

  • Concentração estável de CO₂
  • Baixos níveis de contaminantes
  • Medição contínua e rastreável
Garantindo o valor na descarbonização do cimento para os negócios através da produção eficiente de clínquer
Informações

Garantia do valor para os negócios da descarbonização do cimento

Quando os dados de CO₂, O₂, CO, NOx, SO₂ e HCl são medidos de forma confiável em todo o sistema do forno e do calcinador, fica mais fácil estabilizar o controle de emissões e o consumo de combustível. Isso permite as seguintes melhorias:

  • Garantir a conformidade, apoiar as metas de governança ambiental, social e corporativa (ESG) e de descarbonização com dados de emissões contínuos e rastreáveis
  • Otimizar o consumo de combustível por meio de um comportamento estável do O₂ e CO, o que contribui para uma combustão eficiente e evita a combustão excessiva
  • Estabilizar a qualidade do clínquer à medida que as tendências dos gases revelam desvios na combustão logo no início e permitem correções no momento certo
  • Minimizar o esforço operacional e de manutenção por meio de um desempenho consistente do CEMS, o que reduz a necessidade de detecção e resolução de falhas e verificações manuais
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre a descarbonização do cimento com CEMS

Esta seção esclarece as principais dúvidas sobre a descarbonização do cimento, o monitoramento de emissões e o controle do processo. Aqui, é explicado o papel dos sistemas CEMS, da análise de emissões em tempo real e da combustão de combustíveis alternativos na manutenção da conformidade e na melhoria do desempenho da fábrica.

Notas finais