Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Transmissores de pressão manométrica com eletrônica remota

Utilizando cabos elétricos ao invés de capilares.

Pressão é uma das variáveis mais presentes dentro da indústria. Monitorar e controlar pressão em tubulações não só é importante para manter uma boa produção, mas também para proporcionar
segurança no processo.

Equipamento Instalado Cargill Goiânia
PMP51 ©Endress+Hauser

Aplicação e Desafio:

  • Pressão é uma das variáveis mais presentes dentro da indústria. Monitorar e controlar pressão em tubulações não só é importante para manter uma boa produção, mas também para proporcionar segurança no processo.

  • Por esses motivos o dimensionamento e especificação dos transmissores de pressão deve ser feita de forma cuidadosa. Devemos olhar não apenas para as condições de processo, como temperatura do fluido e pressão da linha, mas também para as condições em que o equipamento irá trabalhar.

  • Um dos grandes vilões para os instrumentos de medição de pressão, principalmente para o time de manutenção, é vibração das linhas. Muitas vezes as placas eletrônicas dos equipamentos são danificadas pois, devido à grande vibração, seus componentes acabam se soltando.

  • Uma solução utilizada, muitas das vezes, é o sensor com capilar e fluido de enchimento, fazendo com que a parte eletrônica não fique conectada na tubulação.

  • Capilares, entretanto, nos trazem uma série de riscos, como a possibilidade de amassá-los, furá-los, ou até termedições falsas devido a mudanças externas de temperaturas, dilatando ou contraindo seu fluido de enchimento.

Cargill de Goiânia

Com os transmissores de pressão com a eletrônica ligada remotamente ao sensor, passamos a ter menos problemas com o reparo e troca de placas eletrônicas. Isso gerou redução de custos com peças de reposição, horas de trabalho e reduzimos o tempo de planta parada

Cléber Lima, Chefe de Manutenção
Cargill (Goiânia)

Cléber e seu time foi um dos que mais se beneficiaram dessa tecnologia, pois o reparo dos equipamentos danificados era da responsabilidade do time de manutenção e a queda em quantidade de reparo foi grande.

Para solucionar essa dificuldade no uso dos transmissores com os capilares, a Endress+Hauser possui transmissores de pressão, tanto manométricos, absolutos e diferenciais, que utilizam cabo elétrico em vez de capilar, proporcionando uma medição com menos risco de falhas e danos, e mantendo a ideia de isolar a eletrônica do equipamento das vibrações das linhas.

Solução:

Na unidade da Cargill de Goiânia, o modelo aplicado nas tubulações que tem excesso de vibração é o Cerabar PMP51 com eletrônica remota utilizando cabo elétrico ao invés de capilares. Isso permite uma segurança de processo e disponibilidade de produção maiores, uma vez que a troca de equipamentos por danos de vibração na eletrônica não ocorre mais. Ele combina robustez com diversos benefícios: por exemplo, operação local ou remota muito fácil e manutenção baseada em condições, o que promove melhor gestão de paradas programados da fábrica.

O software foi desenvolvido para simplificar o manuseio. Assistentes intuitivos e claros guiam o usuário pelo comissionamento e testes funcionais do equipamento. Atualmente a versão do Cerabar PMP51B pode ser controlada remotamente através do aplicativo SmartBlue trazendo uma conexão bluetooth segura, reduzindo os acidentes locais e facilitando o acesso quando os equipamentos estiverem em áreas de difícil acesso.

Informações adicionais entre em contato com time da Endress+Hauser:

Frederico Custódio - Representante Endress+Hauser

fcustodio@supportautomacao.com.br

Delso Nicola – Gerente de Industria Alimentos e Bebidas

delso.nicola@endress.com