Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Redução de riscos na drenagem urbana

A tecnologia de medição inteligente monitora os níveis de águas residuais na rede

A SH POWER fornece energia à região de Schaffhausen, na Suíça, e administra a infraestrutura de água, esgoto e efluentes. A organização também lida com a drenagem urbana, que requer um monitoramento confiável dos níveis, especialmente durante chuvas fortes. A SH POWER precisa de um sistema de monitoramento que forneça continuamente dados de medição para avaliar o estado dos esgotos e do escoamento de águas pluviais. Um sistema eficiente permite que a organização aja rapidamente e planeje minuciosamente a manutenção da infraestrutura de esgoto.

Transmissão de dados do sensor ao sistema de controle e um dispositivo móvel (tablet) ©Endress+Hauser

Transmissão de dados do sensor para o sistema de controle e um dispositivo móvel (tablet)

Proteção contra inundações através do monitoramento do nível com sensores de radar

Sensor de nível Micropilot FWR30

O resultado:

  • Toda a instalação transmite dados suficientes para fornecer informações sobre o estado da rede de água.

  • Os sensores sem fio transmitem continuamente os valores medidos e permitem uma utilização abrangente dos dados.

  • A instalação de câmeras movidas a energia solar com esses sensores permite que os técnicos determinem remotamente se há inundação ou apenas uma tela bloqueada por detritos.

Larissa Pfister, Gerente de Projetos, SH Power

Com a solução inteligente da Endress+Hauser, podemos possibilitar o monitoramento de muitos pontos de medição. Recebemos os valores medidos da nuvem através de uma interface (API) no nosso sistema de controle de processos..

Larissa Pfister, Gerente de Projetos
SH Power

O desafio

O monitoramento da drenagem urbana requer muitos pontos de medição, mesmo em locais remotos. O sistema de águas residuais recebe tanto a água da chuva como as águas residuais urbanas, o que pode sobrecarregar a capacidade da estação de tratamento de águas residuais durante chuvas fortes. A proteção contra inundações requer dados precisos em pontos críticos, como gargalos, tanques de transbordamento e telas de detritos, para reduzir o risco de exceder os valores normativos. A instalação deve ser configurada de forma que os técnicos possam visualizar os dados de medição de forma centralizada.

A solução

A SH POWER escolheu uma solução de medição inteligente da Endress+Hauser. Os sensores baseados na nuvem e alimentados por bateria transmitem os dados sem fio através da rede 4G/5G para o ecossistema de IIoT Netilion. Com o serviço digital Netilion Value, os técnicos podem revisar os valores medidos de qualquer lugar usando um smartphone, tablet ou computador com conexão à internet. Para permitir uma ação rápida, cinco sensores de detecção de inundação UXTR01 são conectados a uma aplicação que aciona um alarme se os níveis excederem os limites definidos.

Produtos usados:

  • O Micropilot FWR30 é um sensor de nível conectado à nuvem.

  • O UXTR01 é um sensor de nível baseado na nuvem com tecnologia de medição por radar.

  • Micropilot FMR10 / FMR20 são medidores de nível e vazão/caudal com conectividade Bluetooth®.

  • O Field Edge SGC200 é um equipamento de borda para transferência de dados para o Netilion.

  • O Netilion Connect fornece uma interface para integrar dados em outras plataformas.

  • O Netilion Value é um serviço de monitoramento digital que permite o acesso aos valores medidos a qualquer hora e em qualquer lugar.