Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Precisão da medição de RTD

Conheça as classes de precisão das termorresistências, as possibilidades de fiação e como obter os melhores resultados de medição com os sensores Pt100.

Video Múltiplos setores 03.12.2024

Saiba mais sobre a precisão da medição de temperatura usando RTDs (Resistance Temperature Detectors - Detectores de Temperatura por Resistência ou Termorresistências). Este vídeo explica a norma internacional IEC 60751, que define três classes de precisão para sensores PT100: Classe B, Classe A e Classe AA. A Classe B tem uma tolerância de ±0,75°C a 100°C (±1,35°F a 212°F), enquanto a Classe A e a Classe AA oferecem precisões mais altas de ±0,4°C (±0,72°F) e ±0,2°C (±0,36°F), respectivamente. Outro fator importante que influencia a precisão do RTD é a configuração da fiação. Uma conexão de quatro fios é recomendada para maior precisão, pois compensa as variações de resistência da linha.

Em geral: o planejamento adequado é crucial para medições precisas de RTD!

Hoje, o assunto é a precisão da medição de temperatura usando RTDs. Classe A, classe B, tecnologias de fiação... há algumas coisas a serem discutidas. A precisão do sensor PT100 em si é registrada em um padrão internacional. A norma internacional 60751. Nela, você encontrará três classes de precisão. A primeira é a chamada classe B. Todas essas classes de precisão têm a mesma estrutura. A melhor precisão possível está em torno de 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit, o ponto de fusão do gelo. A partir desse ponto, a tolerância aceita é expandida progressivamente. Por exemplo, aqui na classe B, a 100 graus Celsius, ela é de cerca de +/- 0,75 de um grau. A próxima, obviamente, deve ser a classe A, que apresenta mais ou menos o dobro da precisão. Temos essa progressão como em um funil, em que você pode ver que, a 100 graus, estamos em torno de 0,4 graus +/- como tolerância aceita. Os clientes pediram algo melhor por muitos anos, mas veja bem, não havia outra letra disponível.

Então, o que as pessoas que escreveram a norma fizeram? Eles introduziram a classe AA. Ela é exatamente três vezes melhor do que a classe B. Novamente, com essa construção de funil é possível observar que estamos em torno de +/- 0,4 graus nesse tipo de aplicação. Além disso, o modo como o sensor é conectado é muito importante. Se você apenas conectar os dois fios da resistência, terá uma influência da própria resistência da linha. E quando as linhas são feitas de metal, elas também reagem às mudanças de temperatura. Portanto, não é recomendável usar uma medição Pt100 com essa tecnologia de dois fios, porque a resistência do fio destruirá a precisão da medição.

Uma solução melhor é a chamada conexão de três fios, que funciona da seguinte forma. O transmissor mede, periodicamente ou constantemente, qual é a resistência da linha no momento. Porque aqui, nesse circuito, estamos medindo apenas duas vezes a resistência da linha. Assim, é possível compensar isso a partir do resultado que é medido no segundo circuito, que é duas vezes a resistência da linha e o próprio sensor. Isso funciona bem para muitas aplicações se todas essas resistências de linha forem absolutamente iguais a qualquer momento. Isso não pode ser garantido para cabos muito longos, para cabos com isolamento mineral que se estendem por um determinado comprimento e para alterações na resistência dos terminais, se os parafusos forem realmente ajustados com a mesma força.

Portanto, o melhor método é a conexão de quatro fios. Nesse caso, o transmissor funciona de maneira diferente, compensando totalmente as influências de qualquer resistência da linha. Elas não precisam mais ser as mesmas, isso não importa. É totalmente compensado. A maior precisão pode ser alcançada usando a conexão de quatro fios. Se você acha que isso é tudo o que precisa saber sobre a precisão da medição de RTD, isso não é verdade! Os maiores erros podem ser cometidos durante a fase de planejamento, veja o próximo vídeo!

Descubra nossos produtos com sensores RTD:

Eventos e treinamento