Produção de biogás e biometano a partir de lodo e resíduos
Como os resíduos são convertidos em biogás e biometano através da digestão anaeróbica para apoiar o uso circular de recursos e o fornecimento confiável de energia
Resumo
- A produção de biogás converte fluxos de resíduos orgânicos — tais como resíduos alimentícios, resíduos agrícolas e lodo de esgoto — em energia renovável através da digestão anaeróbica, apoiando a valorização de resíduos, a recuperação de energia e a economia circular.
- O biometano é produzido através do enriquecimento do biogás para remover dióxido de carbono, umidade e contaminantes residuais, criando um gás renovável que pode ser injetado em redes de gás natural ou usado em aplicações industriais e de transporte.
- A produção bem-sucedida de biogás e biometano depende da manutenção de condições de processo estáveis, de uma qualidade consistente do gás e da alta disponibilidade das instalações para maximizar a recuperação de energia e a eficiência operacional.
Como transformar os fluxos de resíduos orgânicos em energia renovável?
Fluxos de resíduos orgânicos, como materiais agrícolas brutos, resíduos de alimentos e lodo de esgoto, são convertidos em biogás e biometano através da digestão anaeróbica. Ao recuperar energia a partir dos resíduos, o biogás e o biometano contribuem para a descarbonização, reduzem os volumes e as emissões de resíduos e melhoram a segurança energética através de uma energia renovável gerada localmente, capaz de sustentar sistemas de fornecimento de eletricidade, aquecimento e gás.
Do ponto de vista da operação e do processo, as usinas de biogás e biometano são projetadas para equilibrar a estabilidade biológica, a produção de gás e de energia e a disponibilidade geral em condições altamente variáveis de matéria-prima. Operadores buscam manter um processo de digestão estável que garanta uma qualidade consistente do gás e a eficiência energética, ao mesmo tempo em que lidam com mudanças na composição da matéria-prima, nas taxas de alimentação e nas restrições regulatórias. Ao contrário de processos puramente mecânicos, a digestão anaeróbica é naturalmente sensível a distúrbios, tornando a estabilidade do processo um objetivo primário ao longo da recuperação de energia.
Principais fatos
Menos de 5%
dos fluxos de resíduos orgânicos
são usados atualmente para produzir biogás e biometano.
Fonte: Associação Mundial de Biogás
Biogás versus biometano – noções básicas
- O biogás é a mistura de gás bruta produzida durante a digestão anaeróbica. Ele é composto principalmente por metano e dióxido de carbono, assim como vapor de água e impurezas residuais. Ele é normalmente usado no local para geração de calor e de energia.
- O biometano é o biogás processado: o dióxido de carbono, água e impurezas são removidos de forma que o gás atenda a especificações de qualidade definidas. Através dessa etapa de processamento, o biometano pode ser usado como um gás renovável que é intercambiável com o gás natural e pode ser injetado na rede, sendo usado industrialmente ou no setor de transporte.
Matérias-primas e economia circular
A produção de biogás tem como base o uso de matérias-primas disponíveis localmente, como lodo de esgoto, materiais agrícolas brutos, resíduos alimentares e orgânicos e subprodutos agroindustriais. Ao converter esses fluxos orgânicos através da digestão anaeróbica, as usinas de biogás conectam tratamento de resíduos, recuperação de energia e reciclagem de nutrientes em um único processo. Os materiais orgânicos que, de outra forma, precisariam ser descartados são estabilizados; gera-se energia renovável e os nutrientes do digestato podem ser reutilizados na agricultura (em alguns países). Essa integração faz da produção de biogás um exemplo prático de economia circular, em que os ciclos do material são fechados e tanto a energia como os recursos são recuperados no âmbito dos sistemas regionais existentes.
Digestão anaeróbica – o processo central
A digestão anaeróbica é o principal processo biológico na produção de biogás. Ela ocorre em digestores sem oxigênio, onde os microrganismos convertem a matéria orgânica em biogás. A composição do gás resultante, que consiste principalmente de metano e dióxido de carbono, depende fortemente das propriedades da matéria-prima e condições de operação, como carga orgânica, faixa de temperatura e estabilidade geral do processo. Por ser um processo controlado biologicamente e inerentemente sensível, a digestão anaeróbica reage diretamente às mudanças nos insumos e nas condições: flutuações na matéria-prima ou uma carga desequilibrada podem influenciar as vias de reação, reduzir o rendimento de gás, causar variações no teor de metano ou levar a uma instabilidade temporária do processo.
Por esse motivo, o desempenho da digestão não é determinado apenas pela capacidade projetada, mas pela consistência com que as condições são mantidas dentro de uma janela operacional biologicamente estável — um pré-requisito essencial para a operação confiável da usina, especialmente no tratamento de fluxos de resíduos orgânicos mistos ou sujeitos a flutuações sazonais.
Do biogás ao biometano
O enriquecimento de biogás para biometano envolve remover do biogás bruto as impurezas e componentes não combustíveis, de forma a elevar a concentração de metano de forma equiparável à qualidade do gás natural. Após a digestão anaeróbica, o biogás é limpo de sulfeto de hidrogênio, umidade e contaminantes residuais. O dióxido de carbono é separado usando tecnologias de processamento consolidadas. Isso permite a compatibilidade com a infraestrutura de gás existente e aplicações de uso final mais abrangentes, como a injeção na rede ou o uso como um combustível renovável no transporte e na indústria.
Em comparação com a utilização direta do biogás, no entanto, o enriquecimento introduz mais complexidade ao processo e requisitos operacionais mais rigorosos: as especificações de qualidade do gás, o consumo de energia e as perdas do processo devem ser equilibrados em relação aos benefícios da compatibilidade com a rede e da flexibilidade. Como resultado, o enriquecimento representa uma etapa operacional distinta, e não uma simples extensão da digestão.
Qualidade do gás, segurança e controle do processo
A qualidade do gás na produção de biogás e biometano deve atender aos requisitos específicos da aplicação, independentemente de o gás ser usado para geração de calor e energia ou ser processado para injeção na rede. Flutuações na composição das matérias-primas afetam diretamente a composição do gás e podem levar a variações no teor de metano, teor de umidade ou concentrações de poluentes.
O monitoramento da qualidade do gás e das condições do processo é, portanto, não apenas uma exigência legal, mas um componente essencial de uma operação segura e confiável: A detecção precoce de desvios permite medidas preventivas e ajuda a evitar condições de operação anormais que podem comprometer a segurança, integridade ou disponibilidade da usina.
Na prática, o desempenho da usina é avaliado com base na estabilidade e na consistência dos principais resultados do processo, e não apenas nos valores de pico; a composição consistente do gás, o comportamento estável da fermentação e a disponibilidade confiável servem como indicadores-chave de uma usina de biogás ou biometano bem administrada.
Converse sobre seus desafios com nosso especialista
Nossos especialistas de indústria da Endress+Hauser local estão prontos para ajudá-lo.
Marco legal para o uso global do biometano
A implementação do biometano é regida por marcos legais que definem critérios de sustentabilidade, padrões de qualidade do gás e acesso ao mercado. Essas diretrizes estabelecem regras relativas à sustentabilidade das matérias-primas, às emissões de gases de efeito estufa ao longo do ciclo de vida e à certificação, garantindo que o biometano se enquadre nos requisitos de uma fonte de energia renovável. Elas também definem os requisitos para injeção na rede, composição e qualidade do gás para garantir a compatibilidade com a infraestrutura existente e uma operação segura. Além disso, os sistemas regulatórios incluem mecanismos de medição, geração de relatórios e verificações, bem como esquemas de certificação que permitem o rastreamento de atributos renováveis e apoiam a participação no mercado.
Produção de biogás e biometano na prática
Obtenha mais informações sobre projetos reais demonstrando produções confiáveis, eficiência dos processos e conformidade regulatória.