Monitoramento de entupimento de filtros - Transmissores de pressão diferencial
Na Cargill Agrícola, localizada em Goiânia-GO, as medições da diferença de pressão entre a entrada e saída de filtros detectam entupimento.
A empresa conta com 155.000 funcionários em 70 países, que estão comprometidos a fornecer alimentos ao mundo de uma forma responsável, reduzindo o impacto ambiental e melhorando as comunidades onde atua. Essa atuação no mercado faz com que a parceria com a Endress+Hauser cresça cada vez mais
Aplicação e Desafio:
Nas indústrias de alimentos e bebidas, afim de sempre manter a segurança de alimentos, as áreas de processo passam por rotinas de limpeza constante.
Jatos de água, muitas vezes quentes, são jogados no chão, tanques, tubulações e onde mais for necessário para manter o ambiente limpo. Isso, entretanto, pode causar interferência em alguns equipamentos, fazendo com que a segurança de processo seja comprometida.
Existe uma aplicação com a detecção de entupimento em filtros que é comum utilizar transmissores de pressão diferencial na entrada e saída para avaliar a pressão e identificar o entupimento do filtro. Na Cargill de Goiânia, essas medições geravam erros devido ao uso dos transmissores de pressão diferencial convencionais.
Erros adicionais apareciam de acordo com às variações de temperatura e danos nos capilares. Nos processos de limpeza, muitas vezes o operário jogava água quente nos capilares, fazendo com que o fluido de enchimento se dilatasse e gerasse uma diferença de pressão falsa, acarretando na desnecessária troca dos filtros.
Além desse problema, danos nos capilares, como amassados ou vazamentos, muitas vezes faziam com que todo o instrumento tivesse que ser trocado, gerando custos para a empresa.
Solução Endress+Hauser:
Os transmissores de pressão diferencial eletrônico FMD71/72 utilizam cabos elétricos em vez de capilares ou tubbings. Isso elimina erros como entupimento, congelamento, vazamento e ressecamento do fluido de enchimento, além de também não sofrer efeitos de variações de temperatura entre os capilares do lado de alta e baixa pressão.
Outra vantagem está na economia nas reposições, uma vez que o diferencial eletrônico possibilita a aquisição separada de cada sensor, dos cabos e do transmissor, enquanto o diferencial com capilar, na maioria das vezes, é necessário trocar o equipamento inteiro.
Informações adicionais entre em contato com time da Endress+Hauser:
Frederico Custódio - Representante Endress+Hauser
fcustodio@supportautomacao.com.br
Delso Nicola – Gerente de Industria Alimentos e Bebidas
delso.nicola@endress.com