Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Calcia otimiza o processo de queima de clínquer com sistema para o forno

Análise de gases sob as condições mais adversas, diretamente nos fornos rotativos

Em 2020, a Ciments Calcia, uma subsidiária da Heidelberg Materials, apresentou os termos de um grande programa de investimentos para várias de suas unidades de produção. O programa estava alinhado com a estratégia da Heidelberg Materials de criar um negócio sustentável, de baixo carbono e de alto desempenho, e incluía até mesmo uma nova linha de produção de clínquer com capacidade para 4.000 toneladas por dia em sua fábrica de cimento de Airvault, melhorando o manuseio e a eficiência de combustível, além de melhorias nos processos em suas unidades de produção de cimento em Couvrot e Bussac-Forêt, na França.

Análise de gases de processo nas entradas de fornos rotativos com o sistema de sonda para cimento SCPS3300 ©Endress+Hauser

Sonda de amostragem de gás SCP3000 para entradas de fornos, instalada na Calcia Couvrot

Sistema de análise de gases do processo nas entradas de fornos SCPS3300 ©Endress+Hauser

SCPS: 1. unidade de retração; 2. placa de flange de montagem; 3. gabinete de controle local; 4. resfriador água/água; 5. resfriador ar/água; 6. gabinete do CLP; 7. regulagem da pressão de ar do instrumento; 9. Analisador de gás MCS300P

Os resultados

  • Com ampla experiência e uma grande base instalada de sistemas de análise de gases de processo da SICK em entradas de fornos rotativos, a Calcia decidiu, mais uma vez, contratar a SICK para o fornecimento do seu Sistema de Sonda para Cimento para projetos a serem realizados na França.

  • A reforma da fábrica da Calcia foi realizada dentro de um prazo muito apertado. A SICK cumpriu o cronograma de paralisação da produção, e para isso priorizou a produção do sistema e coordenou adequadamente as aprovações técnicas e esforços logísticos.

  • A instalação e o comissionamento foram conduzidos de forma eficiente com a ajuda da equipe de manutenção local. Desde a instalação e o comissionamento, as solicitações de manutenção têm sido mínimas e a disponibilidade do sistema está acima da média.

  • Este artigo foi publicado pela primeira vez em www.sick.com em 17 de janeiro de 2024. Desde 1º de janeiro de 2025, a Endress+Hauser comercializa com exclusividade a tecnologia de análise de gases e medição de vazão da SICK em todo o mundo.

Imagem teaser da Ciments Calcia

O design atual do sistema representa uma grande melhoria. O sistema exige muito menos intervenção humana, apenas uma verificação semanal. Estamos muito satisfeitos com a taxa de disponibilidade atual.

Sergio Tossi, Gestor Industrial
Calcia Couvrot

O indústria de cimento é um dos setores que mais consomem energia no mundo, onde os custos com energia representam até 40% dos custos de produção. É por isso que a indústria está buscando ativamente combustíveis alternativos para reduzir sua dependência de combustíveis fósseis. Eles não somente são caros, como também aumentam as emissões de gases do efeito estufa. Um dos combustíveis alternativos mais populares na indústria de cimento é o combustível derivado de resíduos, que inclui materiais como lascas de madeira, papel usado, plásticos, pneus e óleo usado. Esses materiais podem ser utilizados para substituir grande parte dos combustíveis fósseis no processo de produção, reduzindo custos e promovendo a descarbonização. De modo geral, a tendência em direção aos combustíveis alternativos na indústria de cimento é impulsionada pela necessidade de reduzir custos e emissões sem comprometer a competitividade no mercado global.

Na indústria do cimento, é conhecimento comum que uma alta proporção de combustíveis alternativos aumenta o risco de obstrução do ciclone, formação de anéis e problemas de corrosão, o que leva a perdas de pressão, maior desgaste das vedações do forno, combustão incompleta e aumento da volatilização de enxofre e cloro. Além disso, restringir o diâmetro do forno pode resultar em uma granulação inadequada do clínquer e no aumento da velocidade do gás, o que pode aumentar a formação de poeira e até mesmo causar pontos de superaquecimento locais no processo termoquímico, danificando o material refratário e o revestimento externo do forno. Os efeitos normalmente associados são paralisações frequentes do forno, redução da disponibilidade do forno, diminuição da produtividade e redução da qualidade do clínquer causada pelo desprendimento de incrustações. No entanto, esse fenômeno pode ser evitado através do monitoramento da composição do gás no processo termoquímico e do uso dessas informações para o controle do processo, a fim de manter condições estáveis e otimizadas. Desde o início do projeto, os gestores da Calcia deram grande importância à escolha de um sistema de análise de gases de processo adequado às crescentes exigências para o controle de processos em instalações modernizadas e futuras.

Os requisitos do cliente

As principais tarefas dos analisadores de gases de processo na entrada dos fornos em fábricas de cimento são as seguintes:

  • Medir a composição do gás de processo na parte rotativa do forno

  • Controlar a proporção de excesso de ar (O2) na entrada do forno

  • Controlar a concentração de monóxido de carbono (CO) e a qualidade da combustão

  • Monitorar as concentrações de NO e NO2 para controle de emissões e da temperatura

  • Monitorar compostos voláteis de enxofre (SO2)

  • Transmitir informações sobre as concentrações dos gases acima mencionados para o controle do queimador, ajuste da mistura de combustível e matéria-prima e controle do gás de processo.

Além dessas funcionalidades, outros clientes têm se beneficiado da capacidade do sistema de análise de fornecer informações sobre o ciclo interno do cloro por meio da medição da concentração de cloreto de hidrogênio (HCl) no forno, ajudando os operadores da fábrica a reduzir os problemas de obstrução causados pela alta volatilidade do cloro. Além disso, essas informações são úteis para limitar a vazão volumétrica do gás de bypass de cloro e, assim, manter baixas as emissões de HCl.

Realizar medições em ambientes adversos com concentrações de poeira de até 2.000 gramas por metro cúbico (g/m³) e temperaturas que chegam a 1.400 °C é um desafio; no entanto, a sonda de amostragem de gás de alta temperatura SCP3000, com sua sonda refrigerada a água e sua função de autolimpeza altamente eficaz, é uma solução confiável para a amostragem de gás na entrada do forno. Graças ao seu design especial e ao sistema de purga reversa de alta pressão, o entupimento da sonda é evitado, mesmo quando ela é utilizada em gases de forno com alto teor de poeira e que contêm grandes quantidades de compostos de cloro e enxofre. A entrada de gás otimizada e reforçada na sonda está instalada na diagonal oposta à vazão de gás, minimizando a entrada direta de poeira e partículas no sistema de amostragem. Isso protege o tubo da sonda, altamente resistente à corrosão e disponível em comprimentos de 2,5 a 4 metros, contra abrasão e entupimento.

Sonda de amostragem de gás SCPS para entradas de fornos, instalada na Calcia Couvrot ©Endress+Hauser

A sonda é resfriada por um trocador de calor externo água/água ou ar/água. A ausência de peças mecânicas móveis no trajeto do gás permite a coleta de grandes quantidades de gás, ao mesmo tempo em que elimina os efeitos do estresse térmico e obstruções decorrentes da superfície de contato limitada no interior da sonda. O gás extraído passa por despoeiramento à medida que atravessa o filtro de poeira de malha metálica aquecido, instalado na extremidade da sonda correspondente à unidade de filtragem. Para reduzir o tempo de manutenção, o filtro, a câmara do filtro e o tubo da sonda são purgados com ar comprimido por meio de uma unidade de purga reversa integrada. A sequência de limpeza pode ser iniciada automaticamente ou manualmente. A rotação periódica da sonda em +/-45° e a capacidade de deslocá-la 10 cm para frente e para trás durante a operação, sem interromper a medição, evitam a aderência e acúmulo de depósitos na superfície externa da sonda. Como resultado, a sonda pode ser extraída a qualquer momento. Para isso, o sistema conta, além de uma unidade de retração elétrica, com um motor pneumático de reserva, o que permite que a sonda seja retirada do forno por meio de um acionamento por fuso resistente ao pó, mesmo em caso de falta de energia. A flange de vedação controlada mecanicamente ou pneumaticamente impede que materiais quentes saiam do forno e protege as pessoas e as máquinas na área externa, garantindo também que o ar ambiente não entre no interior do forno. Os componentes aquecidos do sistema reduzem o risco de pontes térmicas e os problemas associados à condensação de gases corrosivos. Como resultado, uma alta disponibilidade do sistema de mais de 95 % é garantida. A unidade de controle e o painel de controle local possibilitam a operação automática e manual do equipamento através de uma tela touchscreen integrada.

Inspeção e limpeza manuais do filtro de poeira do SCP3000 ©Endress+Hauser

A inspeção e a limpeza manuais do filtro de poeira do SCP3000 são facilitadas pelo acesso à parte traseira da sonda

Soluções completas de sistemas de análise

A Endress+Hauser é um dos poucos fornecedores a oferecer soluções completas de sondas de extração de gás e analisadores. Além disso, ela possui a mais longa experiência com analisadores de gás na entrada de fornos de cimento, com base na tecnologia de medição “hot-wet”. Com o analisador de gás multicomponente MCS300P HW e seu fotômetro de infravermelho (IR) não dispersivo, os fabricantes de cimento podem medir até 6 componentes de gás ativos na faixa do infravermelho, além do oxigênio. Para aplicações na entrada de fornos, o sistema de análise é normalmente configurado para medir todos os componentes gasosos relacionados à combustão, tais como O₂, CO, CH₄ (se for utilizado gás natural), NO e CO₂, e parâmetros do processo, como SO₂, HCl e NH₃. Graças à tecnologia de medição "hot-wet", o trajeto do gás é totalmente aquecido desde a sonda de amostragem até o analisador de gás. Isso significa que os gases extraídos estão sempre acima do ponto de orvalho, reduzindo os riscos associados à condensação, como a corrosão ácida ou entupimento das tubulações. Como a amostra de gás não é resfriada, mesmo componentes solúveis em água, como NH3, HCl e SO2, podem ser medidos com uma única célula e sem a necessidade de tratamento do gás ou cálculos. Além disso, a tecnologia “hot-wet” da SICK não requer resfriadores de gás adicionais, filtros especiais para ácidos, coletores de água ou sistemas de dosagem de peróxido de hidrogênio para remover o SO2 corrosivo do gás de processo. Isso reduz o trabalho de manutenção e o uso de consumíveis.

A combinação da sonda de amostragem de gás para altas temperaturas SCP3000 com o analisador de gás "hot-wet" multicomponente MCS300P torna possível enfrentar os desafios da medição de gases na entrada do forno em fábricas de cimento, independentemente das altas temperaturas dos gases, das elevadas cargas de poeira ou da presença de gases corrosivos, sem a necessidade de sistemas de condicionamento de amostras complexos e que exigem muita manutenção. Os recursos automatizados de autolimpeza e autoajuste do sistema de análise garantem alta disponibilidade e resultam em custos operacionais significativamente mais baixos do que os sistemas convencionais baseados na tecnologia de medição "cold-dry", nos quais a preparação da amostra de gás tende a ser muito complexa e de difícil manutenção. Como resultado, os custos operacionais da tecnologia de medição "hot-wet" podem ser até 40% menores do que os sistemas baseados na tecnologia de medição "cold-dry". O sistema foi otimizado para uso com combustíveis difíceis com alto teor de enxofre (por ex., coque de petróleo) e combustíveis alternativos (pneus, CDR, óleos, lascas de madeira, lixo hospitalar, etc.), tornando-o confiável mesmo quando utilizado em ambientes de medição altamente agressivos.

Analisador de gás multicomponente MCS300P HW e seu fotômetro de infravermelho (IR) não dispersivo ©Endress+Hauser

Analisador de gás multicomponente MCS300P HW e seu fotômetro de infravermelho (IR) não dispersivo

Soluções digitais: saiba hoje o que vai acontecer amanhã

No futuro, a Calcia planeja implementar a solução de Monitoramento das Condições da Endress+Hauser, um novo serviço digital que aumenta a disponibilidade do sistema de análise de gases de processo em entradas de fornos. O Monitoring Box é uma solução digital para monitoramento contínuo do status de equipamentos e de plantas, assim como da própria aplicação. Os dados essenciais dos equipamentos conectados são coletados pelo gateway, criptografados e enviados através da rede móvel, LAN ou Wi-Fi para um servidor em nuvem seguro, para processamento posterior.

A manutenção com base nas condições monitora todos os parâmetros essenciais que indicam a saúde de todo o sistema – incluindo o analisador de gases, o sistema de amostragem e todos os equipamentos auxiliares, como o sistema de resfriamento do tubo da sonda de extração de gases resfriado a água ou o controlador lógico programável.

Prevenção de avarias imprevistas e interrupções não planejadas

Esses dados coletados podem ser visualizados e avaliados no aplicativo online Condition Monitoring. Alterações significativas no estado do equipamento são monitoradas, permitindo que a equipe de manutenção intervenha a tempo e garanta a disponibilidade do sistema. Assim, o serviço de Monitoramento de Condições melhora a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos e ajuda a evitar avarias imprevistas e interrupções não planejadas. Opcionalmente, os equipamentos conectados também podem ser monitorados pela Endress+Hauser como parte de um contrato de serviço.

Essas informações permitem identificar problemas antes que eles ocorram. Para os operadores, isso se traduz em um ciclo de vida mais longo do sistema e um retorno mais rápido sobre o investimento. Além disso, essa solução permite que a Endress+Hauser otimize a manutenção e garanta a solução de problemas imediata, reduzindo custos com deslocamentos e horas de trabalho de técnicos de manutenção.

Essa economia é repassada diretamente ao fabricante de cimento. Verificações remotas minuciosas também melhoram a qualidade dos dados provenientes dos sistemas de análise. Essas melhorias aumentam a eficiência geral da manutenção e podem prolongar o ciclo de vida das máquinas.

Uma solução escalável

Graças ao bom relacionamento entre a SICK e a Calcia, bem como muitos outros membros do Grupo Heidelberg Materials em todo o mundo, a fábrica de Couvrot foi equipada com o sistema de análise de gases de processo SCPS3300 na entrada de fornos, composto por uma sonda de extração de gás SCP3000 e um analisador de gás "hot-wet" extrativo multicomponente MCS300P, a solução mais adequada para esta aplicação de medição essencial e exigente. As unidades de Beaucaire e Airvault também instalaram esta solução.