Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Mantendo a cadeia de valor do gás natural confiável e lucrativa através da manutenção preditiva

Da exploração, produção e processamento de gás ao armazenamento e distribuição: como os sistemas de medição em tempo real melhoram a confiabilidade, gerenciam riscos e mantêm o desempenho em toda a cadeia de valor do gás natural

Imagem aérea de uma instalação de armazenamento e distribuição de GNL
Introdução

Ampliando a manutenção preditiva: informações sobre os processos para uma produção de gás natural mais eficiente

O gás natural é um componente essencial da matriz energética global e forma um dos alicerces da demanda por energia. Isso torna a gestão eficiente de riscos e a confiabilidade do processo uma exigência crucial. Do poço aos usuários finais, o gás deve ser tratado, armazenado e transportado com segurança e eficiência para atender aos requisitos de qualidade, proteger a infraestrutura e garantir a conformidade regulatória. À medida que essa cadeia de valor se torna mais interconectada e as expectativas de desempenho aumentam, os operadores enfrentam uma crescente pressão para melhorar a confiabilidade dos equipamentos, gerenciar riscos e controlar custos. Em resposta, as práticas avançadas de monitoramento, análise e gestão de ativos para apoiar decisões orientadas por dados durante todo o ciclo de vida dos ativos estão se tornando cada vez mais importantes.

Desafios

Desafios operacionais crescentes: fazer mais com menos

O esgotamento dos reservatórios está levando a produção para campos mais complexos e tecnicamente exigentes, muitas vezes com maiores níveis de impurezas, taxas de vazão/caudal variáveis e condições de operação mais severas. Ao mesmo tempo, as instalações devem continuar a operar de forma confiável enquanto lidam com uma infraestrutura envelhecida e margens de desempenho mais apertadas.

  • Manter a eficiência da produção em condições variáveis dos reservatórios: a queda na pressão dos reservatórios, o aumento da produção de água e variações no desempenho dos poços tornam cada vez mais difícil manter uma produção estável.
  • Garantia da qualidade do gás e integridade da tubulação: a prevenção da formação de hidratos, do arrastamento de glicol e da produção de gás fora das especificações requer um controle estável do processo e medições confiáveis. Os operadores devem evitar corrosão, falhas e vazamentos de metano em grandes redes de gasodutos.
  • Instabilidade operacional: Equipamentos cruciais como compressores e regeneradores são altamente sensíveis à contaminação, formação de espuma, corrosão e tensão térmica. A crescente demanda por energia está elevando os custos.
  • Enrijecimento das diretrizes regulatórias e de gestão de emissões: operadores devem manter a visibilidade de ativos remotos ao mesmo tempo em que cumprem requisitos mais rigorosos relativos às emissões de metano e à prestação de contas ambientais.
  • Gestão de uma infraestrutura envelhecida de forma segura: os serviços de abastecimento enfrentam uma pressão crescente para modernizar tubulações sem deixar de manter o fornecimento ininterrupto e a conformidade regulatória. Requisitos ambientais mais rigorosos aumentam a necessidade de monitoramento contínuo e relatórios rastreáveis.
A cadeia de valor do gás natural, da exploração à distribuição ©Endress+Hauser
Estratégias

Estratégias de eficiência energética na produção de gás natural

A eficiência energética na produção de gás natural tem como foco a redução do consumo de energia sem deixar de manter as operações seguras e confiáveis. As principais estratégias incluem a otimização do desempenho dos compressores, a melhoria do controle de processos nos sistemas de desidratação, adoçamento e separação, o monitoramento da composição do gás para garantir a estabilidade do conteúdo energético e das condições de processo, a redução da queima e das perdas de metano, a recuperação do calor residual e o uso do monitoramento em tempo real para identificar ineficiências antecipadamente. A medição e automação confiáveis também ajudam os operadores a estabilizar processos, minimizar o tempo de inatividade e reduzir o uso desnecessário de energia na produção e em instalações de processamento.

A pressão sobre os custos continua sendo um desafio determinante. Os mercados voláteis de energia, o aumento dos custos de manutenção e a necessidade de controlar as despesas operacionais estão forçando os operadores a repensar as abordagens tradicionais de manutenção e gestão de ativos. Paralisações não planejadas, intervenções de manutenção ineficientes ou falhas prematura dos equipamentos podem reduzir rapidamente as margens de lucro, especialmente no caso de ativos que exigem grande investimento de capital, como compressores, unidades de desidratação, instalações de armazenamento e redes de gasodutos.

A indústria de gás natural está evoluindo em direção a operações mais conectadas , eficientes e orientadas por dados. Seja na exploração, produção, processamento, transporte ou distribuição, os operadores cada vez mais dependem de medições precisas e instrumentações confiável para melhorar a visibilidade, proteger ativos, reduzir emissões e manter a eficiência do desempenho e da segurança em toda a cadeia de valor.

Etapas do processo

Etapas do processo ao longo da cadeia de valor do gás natural

Imagem de um poço de gás natural com tubulação

Produção segura de gás

A extração de gás natural está se tornando cada vez mais complexa devido ao esgotamento de reservatórios. Métodos avançados de perfuração, processos eficientes e operações seguras exigem dados precisos e informações em tempo real.

Medidor de vazão Promass Coriolis para medição segura e precisa de líquidos e gases

Recuperação Avançada de Gás (EGR)

A EGR (Enhanced Gas Recovery - Recuperação Avançada de Gás) usa técnicas de gestão ativa do reservatório para melhorar a mobilidade do gás e manter a pressão após o enfraquecimento dos mecanismos de produção primários. Diferentemente da produção convencional, a EGR intervém diretamente no comportamento do reservatório e, portanto, depende muito do monitoramento em tempo real da pressão, vazão/caudal e composição.

Imagem de uma unidade de processamento de gás natural

Ganhos de eficiência no processamento de gás natural

Enfrentando dificuldades com o aumento das OPEX ou com a instabilidade dos processos? Descubra como otimizar a eficiência de seu processamento de gás natural protege suas margens, garante a segurança e assegura o crescimento futuro de sua instalação industrial.

Vista aérea de um navio-tanque de GNL

Transporte e armazenamento seguros de gás natural

O transporte e o armazenamento são elos essenciais na cadeia de valor do gás natural, garantindo que o gás seja transportado e entregue com segurança desde as unidades de processamento até os usuários finais. Uma instrumentação confiável oferece a visibilidade em tempo real de que os operadores precisam para manter a integridade dos gasodutos, proteger os ativos e detectar desvios antecipadamente.

Imagem dos dutos de uma instalação de biogás

Gás natural renovável (GNR) e Bio-GNL

Ampliar a cadeia de valor do gás com alternativas de baixo carbono, GNR e Bio-GNL também introduz novas variáveis em termos de composição, pressão e qualidade. Medições precisas são essenciais para garantir a compatibilidade com a rede, a segurança do armazenamento e liquefação, e a conformidade relacionada à injeção nas redes.

Bunkering de GNL em uma embarcação

GNL para comércio global

O gás natural liquefeito (GNL) expande os mercados globais de gás, mas introduz requisitos rigorosos de controle da composição, condições criogênicas e estabilidade do processo. Medições confiáveis são vitais para garantir a segurança da liquefação, do armazenamento e do transporte, bem como a conformidade da transferência de custódia ao longo de toda a cadeia de valor.

Manutenção preditiva

A importância da manutenção preditiva na produção de gás natural

A manutenção preditiva ajuda os operadores a usar dados das condições para antecipar o desgaste, a degradação ou um comportamento anormal antes que isso resulte em uma paralisação. Na produção de gás natural, essa abordagem é particularmente valiosa, devido à natureza contínua das operações e ao papel crítico de ativos como compressores, unidades de desidratação e adoçamento, trocadores de calor e separadores.

Aumentar a confiabilidade dos equipamentos e otimizar o planejamento da manutenção

Da perfuração aos dutos e ao armazenamento: os operadores podem aumentar a confiabilidade dos equipamentos ao monitorar continuamente parâmetros-chave das condições, como pressão, nível, temperatura, vazão/caudal e qualidade do gás. A detecção precoce de desvios permite a identificação imediata de problemas emergentes e uma intervenção direcionada que aumenta a vida útil dos ativos e apoia operações estáveis. Paralisações não planejadas podem interromper o fornecimento e levar a riscos de segurança, além de reparos custosos. A transição de respostas reativas ou baseadas em intervalos de tempo para uma tomada de decisão orientada por dados ajuda a reduzir esses riscos.

Pronto para otimizar seu processo?

Dê o próximo passo em direção a processos sustentáveis e em conformidade em suas operações de gás.
Nossos especialistas locais da Endress+Hauser estão prontos para apoiá-lo.

Perguntas frequentes

Tudo o que você precisa saber sobre manutenção preditiva na produção de gás

Notas finais

Quer saber mais?