O que o esqui e a segurança dos alimentos têm em comum?
À primeira vista, esquiar pode parecer não tem nada a ver com segurança dos alimentos parecem completamente não relacionados, mas, olhando mais de perto, existem algumas semelhanças interessantes.
O especialista do setor Jürgen Ganzmann (gerente global do setor de Alimentos e Bebidas) compartilhou ideias fascinantes sobre seu hobby e a relação que tem com o tema.
Como garantir a qualidade na fabricação de alimentos
O controle de qualidade na produção de alimentos abrange todas as medidas sistemáticas que visam garantir a segurança, qualidade e conformidade do produto ao longo de toda a cadeia de valor. Isto significa integrar processos técnicos, analíticos e organizacionais, incluindo o processamento de produtos a granel, com o objetivo de garantir o cumprimento de exigências legais (por exemplo, HACCP, ISO 22000, Padrões de Características Internacionais IFS) e de normas internas de qualidade.
Para garantir continuamente a qualidade dos alimentos, parâmetros relevantes devem ser monitorados. Os termos monitoramento in-line, on-line, at-line e off-line se referem a diferentes abordagens de amostragem e análise em processos industriais. Cada abordagem tem suas próprias vantagens e desafios e é escolhida conforme os requisitos. Saiba mais sobre o controle de qualidade
Regulamentos, normas e exigências
O processamento e produção de alimentos requer uma sensitividade especial. As leis, diretrizes e padrões que regulam fundamentalmente os requisitos e buscam o objetivo da mais alta segurança de alimentos possível são proporcionalmente exigentes.
Para garantir a segurança dos alimentos e a conformidade regulatória, os equipamentos devem atender a rigorosos padrões de projeto, higiene e saneamento. Devem estar em conformidade, por exemplo, com os requisitos sanitários 3-A e ser aprovados nos procedimentos de teste EHEDG (Grupo de Engenharia e Design Higiênico Europeu) de projetos higiênicos. Além disso, todos os materiais em contato com alimentos devem estar em conformidade com regulamentações internacionais, incluindo os critérios " Geralmente Reconhecido como Seguro" (GRAS) do FDA, o quadro legal da União Europeia EC 1935/2004 e as normas chinesas GB 4806, que garantem, em conjunto, que os materiais não representam riscos químicos para produtos alimentícios.
Que papel a limpabilidade desempenha?
Segurança dos alimentos e limpabilidade são conceitos interconectados; com superfícies limpas e higiene adequada, são fundamentais para evitar a propagação de bactérias nocivas. Na produção de alimentos, a segurança e a limpabilidade são alcançadas através de uma combinação de práticas rigorosas de limpeza e saneamento, projeto higiênico de equipamentos e conformidade com protocolos rigorosos.
Limpabilidade se refere à facilidade com que o equipamento ou a superfície podem ser higienizados, enquanto o grau de proteção IP ("Ingress Protection") indica o quão bem ele está protegido contra a entrada de objetos sólidos, como poeira, e líquidos. Nas indústrias sanitárias ou de processamento de alimentos, tanto a limpeza quanto o grau de proteção IP são cruciais para atender aos padrões regulatórios e garantir a segurança do produto.
Graus de proteção IP
- IP65: À prova de poeira e protegido contra jatos de água de qualquer direção
- IP67: À prova de poeira e protegido contra imersão em água por um tempo definido
- IP68: À prova de poeira e protegido contra imersão prolongada em água
- IP69K: A classificação mais alta, protegendo contra poeira e contra vapor de alta pressão e alta temperatura
O impacto da rugosidade da superfície
A rugosidade e a limpabilidade da superfície estão diretamente relacionadas entre si, com superfícies mais lisas (baixa rugosidade) sendo significativamente mais limpas do que as mais ásperas. Superfícies ásperas podem prender contaminantes, facilitar a fixação de micro-organismos e formar biofilmes, o que dificulta a limpeza e o aumenta o risco de contaminação. Para aplicações em que a higiene é essencial, como nas indústrias alimentícia e farmacêutica, escolher uma superfície com baixa rugosidade é um princípio fundamental de um bom projeto para garantir uma limpeza eficaz e minimizar riscos de contaminação.
Detecção de contaminações nos alimentos: da inspeção da matéria-prima ao teste do produto final
Os fabricantes da indústria alimentícia devem trabalhar de forma cuidadosa e contínua, verificando as instalações de produção para eliminar os elos mais fracos que podem se tornar uma fonte de contaminação. Isso é importante principalmente ao mudar receitas ou agentes/procedimentos de limpeza, pois as condições também podem mudar. É uma decisão inteligente incorporar na produção boas práticas e equipamentos de higiene que atendam aos critérios do projeto higiênico. Isso pode reduzir significativamente o risco de doenças causadas por alimentos.
De matérias-primas como água, açúcar ou grãos até o produto final, existem diversos princípios e métodos de medição que ajudam a detectar e evitar contaminação ou defeitos de qualidade.
Converse sobre seus desafios com nosso especialista
Nossos especialistas locais da Endress+Hauser estão prontos para apoiá-lo.
Do risco ao controle: Como o HACCP garante a segurança dos alimentos
Esta é uma abordagem sistemática e preventiva da segurança de alimentos que identifica riscos biológicos, químicos e físicos e estabelece medidas de controle. Trata-se de um processo de sete etapas: realizar uma análise de perigo, identificar pontos críticos de controle (PCCs), definir limites críticos, estabelecer procedimentos de monitoramento, desenvolver ações corretivas, implementar procedimentos de verificação e manter o processo documentado e registrado. Esse sistema reduz o risco de modo proativo e garante a segurança do produto desde a produção até o consumo.
A responsabilidade pela gestão de riscos com HACCP (ponto crítico de controle da análise de perigo) é do fabricante de alimentos. A Endress+Hauser auxilia você em todas as áreas do ciclo para garantir a segurança dos alimentos e implementar os requisitos HACCP de maneira eficaz. Afinal, só com precisão no monitoramento e nos resultados de medição é possível adotar medidas relevantes baseadas em dados.
Como gerenciar riscos de explosão
A proteção contra explosão é um componente vital da segurança dos alimentos na indústria de alimentos e bebidas, especialmente em pontos onde poeira ou vapores inflamáveis podem gerar condições perigosas. Para mitigar esses riscos, as empresas implementam uma estratégia tripla: evitar a formação de atmosferas explosivas, eliminar fontes de ignição e minimizar os danos no caso de uma explosão. Isso envolve o uso de equipamentos elétricos certificados à prova de explosões e sistemas que estejam em conformidade com normas internacionais como ATEX (UE), FM e CSA (América do Norte), NEPSI (China) e IECEx. Medidas adicionais incluem protocolos rigorosos de limpeza e ventilação e a instalação de mecanismos de segurança como respiros de alívio de pressão para garantir um ambiente de produção seguro e em conformidade.
Segurança e transparência: sistemas de rastreabilidade e monitoramento
O monitoramento e a rastreabilidade de alimentos envolvem sistemas que documentam todo o movimento da comida e de seus ingredientes, desde a fazenda até o consumidor, permitindo rastrear tanto para frente quanto para trás ao longo da cadeia de suprimentos. Esse processo melhora a segurança dos alimentos ao permitir a identificação rápida da fonte de problemas como contaminação ou doença, facilita realizar recalls rápidos, promove transparência, aumenta a confiança do consumidor e ajuda a cumprir os regulamentos.
Graças às soluções de automação, os funcionários podem gastar menos tempo realizando tarefas manuais e demoradas. Em termos de rastreamento de alimentos, o software pode ser usado, por exemplo, para imprimir etiquetas. Além disso, a inteligência artificial está sendo aplicada para reduzir os casos de doenças alimentares e falhas humanas.