.jpg)
Serviços para continuidade na produção farmacêutica
Como um fornecedor de serviços com expertise na indústria pode ajudar a assegurar a continuidade em um ambiente complexo
A continuidade é o segredo de produção farmacêutica eficiente. Desligamentos inesperados podem levar à escassez de medicamentos, que podem ter um impacto significativo no cuidado do paciente e na saúde pública. Em 2011, houve a escassez de aproximadamente 300 medicamentos nos EUA. Mesmo que o FDA esteja trabalhando para encontrar modos de reduzir a escassez de medicamentos, os números estão reduzindo lentamente e, ao redor do mundo, o assunto não está resolvido. Os serviços direcionados podem assegurar a continuidade na produção, qualidade e disponibilidade dos medicamentos.
90%
reduction of non-conformities per year
thanks to optimized management of calibration (in a life sciences plant in France)

O que você pode fazer
A manutenção insuficiente pode resultar em um oneroso tempo parado. Por outro lado, manutenção desnecessária leva a despesas extras. Uma estratégia de manutenção com base em riscos ajuda a identificar os pontos de medição críticos e a equilibrar os custos e esforços necessários. Os pontos de medição com criticidade mais alta precisam de mais atenção e esforços com relação à manutenção e calibração do que aqueles com menor criticidade. Parcerias de serviço sustentável melhoram o desempenho da fábrica e aumento o valor.
Análise de base instalada como o alicerce para definir o regime de manutenção direcionado e atividades baseadas na identificação antecipada de seus pontos críticos
Contratos de serviço em longo prazo com um parceiro de serviços confiável, competente e global
Otimização de intervalos de calibração para reduzir custos e melhorar a disponibilidade da planta sem riscos e conformidade comprometedores
Serviços gerenciados que incluem medição frequente e relatório de KPIs para identificar as possibilidades para melhorias contínuas
Obtenção de transparência total em atividades de manutenção e calibração, eficiência e custos
Aplicações
Especialistas na indústria ajudam sua fábrica a continuar funcionando
Serviços para eficiência e continuidade em produção farmacêutica deveriam incluir mais do que suporte em emergências. Claro que um parceiro de serviços confiável é necessário para diagnósticos rápidos e reparos imediatos para minimizar a inatividade. Para suporte em longo prazo, disponibilidade global e conhecimento sobre as regulamentações rigorosas GMP são essenciais. Essa é uma solicitação básica para assegurar alta disponibilidade da planta, manutenção frequente e calibração periódica.

Análise de sua base instalada
Instrumentos são cruciais para operação confiável de fábrica, mas eles nem sempre estão incluídos no plano de manutenção. Contudo, a idade e a obsolescência podem reduzir o desempenho ou a disponibilidade da fábrica. Com a complexidade aumentando, é um desafio equilibrar os esforços de manutenção. A análise de base instalada fornece informações importantes para facilitar tomadas de decisão relevantes. Permite que os usuários da planta tenham transparência e fornece percepções sobre como melhorar a disponibilidade do processo e minimizar os riscos do tempo parado.

Otimização dos intervalos de calibração
Os instrumentos de medição estão se tornando cada vez mais confiáveis, um fato nem sempre refletido nas especificações de intervalos de calibração. Isso leva à ineficiência e maior risco causado pela interferência manual frequente. Intervalos de calibração dinamicamente determinados são baseados em resultados de eventos de calibração passados e métodos estatísticos. Tipicamente, isso resulta em intervalos estendidos, enquanto falhas do instrumento podem ser previstas e a confiabilidade é aumentada.

Serviço de calibração gerenciado
O gerenciamento da calibração geralmente é bem desafiador. A terceirização de calibração a um parceiro de serviço transfere a complexidade de gerenciar diferentes fornecedores de calibração e tecnologias de medição com um parceiro, um único ponto de contato para a fábrica. Todos os custos de calibração escondidos tornam-se visíveis habilitar melhorias de custo significativas. Além disso, o horário de trabalho e o tempo de intervalo de calibração é melhorado para gerar um impacto positivo na disponibilidade da fábrica.

Navegue pelo nosso portfólio!
Benefícios
Alcance eficiência e continuidade em produção farmacêutica juntamente com nossos colaboradores. Eles apoiam com serviços dedicados para melhorar seus processos.