Controle de nível avançado
Aumente a produção ao mesmo tempo em que reduz os custos de manutenção.
O uso da mais recente tecnologia de medição de nível por radar na mina de cobre de Kanmantoo aumentou a capacidade dos silos de ROM, impulsionando a produção e reduzindo custos de manutenção. Em ambientes extremamente empoeirados, o acúmulo de sujeira compromete a confiabilidade das medições, especialmente nos silos de minério. Para superar esse desafio, a mina adotou um transmissor de nível por radar com recursos avançados de diagnóstico. O resultado foi maior disponibilidade operacional e aumento da capacidade produtiva, sem necessidade de ampliar a infraestrutura ou adicionar novos equipamentos.
Necessidades do cliente
Aumentar a capacidade de produção a custos baixos
Aumentar a disponibilidade das instalações
Medições de nível confiáveis não afetadas por acúmulo de sujeira
Reduzir a necessidade de manutenção
Desafio do cliente
Para aumentar a produção e a capacidade de armazenamento, a mina de cobre de Kanmantoo aumentou a altura de enchimento de um silo de ROM utilizado para armazenar minério de cobre não processado. Para acomodar esse aumento, o sensor de nível por radar existente precisou ser reposicionado para um local onde inevitavelmente seria coberto de sujeira.
A força do sinal de medição emitido e recebido pelos transmissores de nível por radar é um fator crítico para medições precisas. A sujeira atenua a energia do sinal de medição e, à medida que o acúmulo de sujeira aumenta, as leituras gradualmente tornam-se imprecisas. Mesmo uma inspeção visual da quantidade de sujeira acumulada não permite avaliar quanto o desempenho foi prejudicado.
Normalmente, sob estas condições, transmissores de nível convencionais por radar e ultrassônicos/acústicos precisariam ser limpos regularmente, por vezes a cada hora. Isso não apenas seria uma atividade demorada para a equipe de manutenção, mas, mais importante, a operação do silo de ROM seria interrompida, resultando em custosos períodos em inatividade.
Benefícios
Alterações mecânicas caras foram evitadas, já que não havia necessidade de reposicionar o transmissor para um local onde o acúmulo de sujeira fosse um problema.
Leituras não confiáveis causadas pelo acúmulo de sujeira são evitadas por alertas de limpeza antecipados.
Os efeitos na produção são minimizados com uma limpeza planejada e programada.
A disponibilidade das instalações é aumentada, uma vez que limpezas desnecessárias são evitadas.
Os custos de manutenção são reduzidos devido à limpeza menos frequente.
Os custos operacionais gerais da medição de nível do silo de ROM são reduzidos.
Solução
Felizmente, o transmissor de nível por radar FMR57 que foi instalado possuía uma função de diagnóstico avançada chamada “Área de Acoplamento”. Essa função monitora o nível de acúmulo de sujeira e passa essa informação para a sala de controle, alertando a equipe sobre a necessidade de limpar o transmissor. O FMR57 também conta com um protetor em formato de corneta de PTFE que reduz a quantidade de acúmulo. Isso significa que a limpeza não é necessária com tanta frequência.
Implementação
Para aumentar a altura de enchimento do silo de ROM, a equipe de engenharia da mina reposicionou o transmissor para um local recomendado. Os engenheiros de serviço da Endress+Hauser auxiliaram então no comissionamento do transmissor e na configuração da função de diagnóstico "Área de Acoplamento".
Como funciona
A quantidade de acúmulo de sujeira é representada graficamente na sala de controle da mina no sistema da IHM. O gráfico permite que a equipe interprete o nível do acúmulo e permite que eles prevejam em quanto tempo a limpeza será necessária.