Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Otimize a produção de borracha sintética — Faça com que cada lote seja um bom lote

A análise Raman em tempo real da cinética de polimerização e da microestrutura permite a adoção de medidas de controle mais cedo — aumentando o rendimento, melhorando a consistência e reduzindo os tempos de ciclo de produção de borracha sintética.

Imagem de fábrica de borracha sintética de polímero químico
Introdução

Onde ocorre a perda de desempenho na polimerização de borracha sintética?

Na produção de borracha de butadieno estireno em solução (SSBR) e de borracha de butadieno estireno em emulsão (ESBR), as maiores perdas em termos de rendimento, consistência e produtividade ocorrem no interior do lote, quando a cinética da reação e a evolução da microestrutura não são visíveis em tempo real. Sem essa informação, as oportunidades para ações de controle no momento certo — e para validar o ponto final da reação mais cedo, enquanto a batelada ainda está em andamento — são perdidas, atrasando decisões que, do contrário, poderiam aumentar a produtividade espacial e temporal e a capacidade efetiva do reator. Decisões críticas, como a detecção do final da reação ou ajustes corretivos, são muitas vezes tomadas com atraso, devido à amostragem offline e aos prazos de resposta dos laboratórios. Esses atrasos não afetam apenas a qualidade — eles consomem um tempo valioso do reator depois que a reação já atingiu efetivamente seu ponto final ideal, limitando o número de lotes que o reator pode produzir por ano.

Como as propriedades características da borracha sintética se formam durante a polimerização, as janelas de reação perdidas não podem ser recuperadas. A maior parte da produção de borracha é realizada utilizando um ponto de parada para evitar a polimerização excessiva, ou seja, as reações são interrompidas bem antes da conversão ideal. Isso resulta em conversões não realizadas do produto, maior variabilidade entre lotes e exige processos custosos de separação e recuperação. O resultado é um material de qualidade inferior ou fora das especificações — o que prejudica diretamente a utilização do reator, a capacidade de produção e a margem operacional.

Informações

O que se torna visível com a espectroscopia Raman inline

A espectroscopia Raman inline integra inteligência química diretamente na zona de reação dentro dos reatores de borracha sintética e traz precisão para o monitoramento do ponto final, permitindo atingir as metas de viscosidade de Mooney e de taxa de conversão. As sondas Raman medem a composição química diretamente na massa em reação, em condições reais de temperatura e pressão, enquanto a batelada está em andamento. Isso proporciona uma visibilidade contínua in situ da cinética da reação e da evolução da microestrutura exatamente onde as cadeias poliméricas são formadas, em vez de inferir o comportamento a partir de amostras coletadas posteriormente ou externamente.

O monitoramento Raman em tempo real torna visíveis os seguintes aspectos:

  • Consumo de monômeros (butadieno e estireno)
  • Cinética de reação por toda a batelada
  • Evolução da microestrutura (cis, trans, vinil, estirilo)
  • Distribuições de isômeros que influenciam a temperatura de transição vítrea (Tg)
  • Riscos relacionados à formação precoce de blocos de polímeros e à aglomeração

Como essas medições são realizadas durante o processo, o comportamento da reação é observado à medida que evolui, e não reconstruído posteriormente a partir de dados laboratoriais obtidos posteriormente.

Ação

Como a visibilidade da reação influencia as decisões operacionais

Como essas informações são geradas dentro do reator, durante o processo, os operadores não precisam mais recorrer à extrapolação de amostras de laboratório coletadas com intervalos de várias horas.

Quando a cinética da reação e a microestrutura podem ser monitoradas continuamente durante o processo, o controle da operação passa de reativo para proativo. Os operadores não precisam mais esperar para entender o que já aconteceu; eles podem intervir durante o andamento da batelada, antes que os desvios se propaguem.

As informações Raman possibilitam essas ações:

  • Mais confiança para definir o ponto final da reação
  • Ajustes imediatos da alimentação ou das condições quando ocorrem desvios na microestrutura
  • Decisões de aprovação ou rejeição em tempo real durante a batelada
  • Informações relevantes para a tomada de decisão sobre a necessidade de acelerar reações estagnadas (por ex., adição de iniciador ou monômero)
  • Eliminação da amostragem manual de materiais perigosos de reatores com alta temperatura e alta pressão

As definições de ponto final baseadas em dados não são apenas uma melhoria no controle; elas são uma alavanca para a capacidade. Quando pontos finais são validados em tempo real, as bateladas podem ser encerradas assim que a conversão e a microestrutura desejadas forem alcançadas, em vez de ter que esperar pela confirmação do laboratório. Cada hora evitada de tempo de reação desnecessário se traduz diretamente em uma maior produtividade espacial e temporal e no aumento da capacidade de produção anual considerando o mesmo volume do reator. O valor não está em gerar mais dados, mas em obter uma visibilidade que permita a tomada de decisões quando o comportamento da reação se altera.

Imagem de um reator químico para fabricação ©Endress+Hauser

Controle de batelada planejado dentro do reator de borracha

No processo de fabricação de polímeros sintéticos, o maior risco para a qualidade do lote e a produtividade acontece durante a própria reação. Ao tornar visíveis a conversão dos monômeros e a evolução da microestrutura continuamente no interior do reator, o monitoramento Raman inline transfere o controle da confirmação laboratorial demorada para uma visão em tempo real de cada lote. Os pontos finais são detectados enquanto a batelada ainda está em execução, estabelecendo um ponto de encerramento antecipado e validado com base no estado real da reação, em vez de resultados laboratoriais atrasados. As ações corretivas são aplicadas antes que o material fora das especificações seja produzido, e as decisões são tomadas durante a reação, e não depois.

Isso permite ciclos de batelada mais previsíveis, um controle mais rigoroso das propriedades e um rendimento efetivo maior do reator, reduzindo custos e aumentando a produtividade espacial e temporal de forma integrada ao processo — e não por meio de correções pós-batelada.

Valor mensurável

Das informações sobre as reações ao impacto mensurável na produção

Na polimerização de SSBR e ESBR, decisões tardias resultam diretamente na adoção de uma estratégia de interrupção da reação, longos tempos de retenção do lote, ciclos mais demorados, maior variabilidade e perda de rendimento. Ao detectar pontos finais com maior precisão e monitorar a microestrutura continuamente, o monitoramento por espectroscopia Raman inline reduz a duração da batelada enquanto melhora a consistência.

Produtores podem demonstrar nas operações diárias:

  • Detecção de ponto final e liberação de lotes mais cedo
  • Variabilidade de lote a lote reduzida
  • Maior rendimento sem sacrificar o controle das propriedades
  • Melhor utilização do reator através de tempos de ciclo mais curtos
  • Operação mais segura através da eliminação da amostragem extrativa manual

Esses resultados são obtidos durante a batelada, e não através da correção pós-processo.

Na prática, a finalização antecipada e validada das bateladas significa mais toneladas por reator por ano que podem ser vendidas, transformando as informações sobre o processo em um retorno financeiro tangível.

Como esse valor é realizado em plantas industriais de borracha sintética

A espectroscopia Raman inline é implementada usando:

  • Analisadores Raman com certificação ATEX e sondas de imersão ou para bypass
  • Medição contínua sob alta temperatura e pressão
  • Modelos espectrais em tempo real validados por cromatografia gasosa (GC) e ressonância magnética nuclear (RMN)
  • Adoção em fases: do laboratório → piloto → produção, preservando modelos e o conhecimento sobre o processo

Em vez de substituir sistemas de controle existentes, a tecnologia Raman os complementa, tornando variáveis da reação anteriormente invisíveis disponíveis para controle e otimização durante a operação em batelada.

Comprovado na polimerização de borracha sintética

O monitoramento Raman inline tem sido utilizado há décadas em processos de fabricação de borracha sintética, incluindo borrachas à base de butadieno e de nitrilo-butadieno. A medição em tempo real da conversão de monômeros e da microestrutura permitiu uma transferência mais rápida do laboratório para o processo de novas classes de produtos, um controle mais consistente das propriedades críticas relacionadas à Tg e uma operação mais segura, ao eliminar a amostragem manual de etapas perigosas.

Implementação na operação

A espectroscopia Raman é uma boa opção para seu processo?

Conheça algumas dicas para avaliar a viabilidade da adoção e uma rápida checklist para autoavaliação, a fim de avaliar o valor potencial da espectroscopia Raman em suas operações químicas.

Produtos em destaque

Explore nossos sistemas de espectroscopia Raman

/
Nosso conhecimento especializado

Por que a Endress+Hauser?

A Endress+Hauser auxilia os fabricantes de borracha sintética a projetar operações em batelada previsíveis e de alto desempenho, incorporando a tecnologia analítica de processos (PAT) diretamente nos fluxos de trabalho de polimerização.

  • Profundo conhecimento em polimerização e química de elastômeros
  • Sistemas Raman robustos para ambientes perigosos
  • Forte planejamento de aplicação e parceria de longo prazo
  • Ampla rede global de serviços com forte suporte técnico local

Desde o desenvolvimento até a produção em grande escala, ajudamos a garantir que cada lote seja controlado enquanto isso ainda importa.

Perguntas frequentes

Tudo o que você precisa saber

Próximos passos

Entre em contato conosco

Converse sobre os desafios de seus processos com nossos especialistas na indústria química. Estamos aqui para ajudá-lo.

Notas finais

Você também pode achar interessante