O cenário ideal para a manutenção industrial é aquele em que possíveis problemas são evitados antes que ocorram. A questão permanece: que tipos de estratégias de manutenção existem e como a IIoT pode ser aplicada a cada cenário?
Article05.01.2026
Resumo
O cenário de manutenção ideal e sem problemas é difícil de alcançar, mesmo que o principal desafio nem sempre seja a escassez de tecnologia, mas a complexidade da interpretação e atuação em grandes volumes de dados.
Muitas vezes, as equipes técnicas não têm tempo para analisar os dados recebidos e criar planos práticos, porque as tarefas diárias consomem a maior parte do seu cronograma.
As tecnologias de IIoT e IA simplificam esse processo, providenciando painéis e serviços intuitivos que facilitam a compreensão dos dados de equipamentos inteligentes.
Essas soluções aceleram a transição da manutenção corretiva para a manutenção preditiva, possibilitando que as organizações antecipem e evitem falhas de forma mais eficaz.
Alcançar a manutenção preditiva normalmente requer uma abordagem em fases, começando pela integração de IIoT em estratégias de manutenção existentes.
SumárioSumário
Criticidade do equipamento industrial
O equipamento industrial varia em seu nível de criticidade, o que determina sua importância para o processo de produção. Normalmente, o equipamento é classificado em três categorias: nível de criticidade A, B e C.
O nível de criticidade define o grau de atenção necessário para a equipe de manutenção, a fim de evitar interrupções no processo.
O nível de criticidade A refere-se ao equipamento essencial para continuidade da produção e qualidade do produto. Uma falha nessa categoria quase inevitavelmente resulta em interrupções das linhas de produção.
O nível de criticidade B inclui equipamentos cuja falha pode impactar a eficiência da produção, mas não causa uma paralisação completa. Soluções temporárias geralmente podem ser implementadas para manter as operações até que um tempo de inatividade programado permita reparos adequados.
O nível de criticidade C aplica-se a equipamentos cuja falha não afeta a produção. Os reparos podem ser adiados, mesmo que o dispositivo opere de forma imprecisa ou não esteja funcional.
A classificação da criticidade é significativa porque influencia o tipo de manutenção necessária. Por exemplo, a manutenção corretiva planejada geralmente está associada a equipamentos de Nível C, pois sua falha não interrompe imediatamente a produção. Por outro lado, os Níveis A e B muitas vezes demandam estratégias de manutenção preventiva ou preditiva para evitar tempos de inatividade não planejados e garantir confiabilidade operacional.
O que é a manutenção corretiva?
A manutenção corretiva é uma ocorrência diária e generalizada em qualquer setor industrial. Esse tipo de manutenção ajuda quando um equipamento falha durante a operação. Normalmente, existem dois tipos diferentes de manutenção corretiva, a planejada e a não planejada.
Uma manutenção corretiva não planejada ocorre quando um equipamento com criticidade de alto nível falha e você precisa trabalhar nele o quanto antes para que o processo volte a ser executado. Quando isso ocorre, provavelmente você tem uma paralisação e está perdendo dinheiro a cada minuto que a produção é interrompida. Em alguns casos, você também pode perder materiais primários e produtos finais.
A manutenção corretiva planejada ocorre quando um dispositivo ou equipamento com baixo nível de criticidade falha, mas não tem impacto na produção. Nesse caso, é possível planejar a manutenção, mas mesmo esse tipo de manutenção pode não ser a melhor solução.
Como usar a IIoT durante a manutenção corretiva?
Quando o equipamento falha, restaurar a funcionalidade o mais rápido possível é fundamental. As soluções de IIoT podem acelerar significativamente o processo de manutenção corretiva, fornecendo acesso imediato às informações e ferramentas essenciais.
Por exemplo, a combinação de um equipamento portátil inteligente, como Field Xpert, com um serviço de IIoT como Netilion Library possibilita o acesso rápido à documentação do equipamento e aos arquivos do equipamento. Essa integração detecção e resolução eficiente de falhas e a configuração de equipamentos por meio de uma interface de usuário intuitiva.
Além disso, a transição para o monitoramento de condições online com o Netilion Health pode ajudar a evitar falhas semelhantes no futuro. Ao aproveitar os insights preditivos, as fábricas conseguem reduzir o tempo de inatividade não planejado e melhorar a confiabilidade geral.
Manutenção preventiva refere-se a ações projetadas para reduzir a probabilidade de falhas não planejadas nos equipamentos, assegurando que os equipamentos permaneçam em condições ideais de funcionamento. Essa abordagem foca em manter a confiabilidade e estender a vida útil operacional dos ativos industriais.
A manutenção preventiva pode ser agendada com base em diferentes critérios:
Baseada em tempo: As atividades de manutenção são executadas em intervalos regulares, como limpeza ou substituição de componentes a cada dois meses.
Baseada em uso: As tarefas são desencadeadas pela utilização do equipamento, por exemplo, substituição do óleo após 2.000 movimentos.
Baseada em produção: A manutenção ocorre após um determinado rendimento, por exemplo, limpeza e substituição de peças após a fabricação de 5.000 produtos.
Em ambientes industriais, a manutenção preventiva é amplamente implementada para minimizar tempos de inatividade não planejados e melhorar a eficiência geral do equipamento.
Como usar a IIoT durante a manutenção preventiva?
As soluções de IIoT podem desempenhar papel fundamental na otimização das atividades de manutenção preventiva. Uma visão geral abrangente da fábrica e de seus equipamentos instalados é essencial para o planejamento de quais componentes exigem substituição ou manutenção.
Ferramentas como tablets industriais Field Xpert, combinadas com serviços de IIoT, possibilitam o acesso eficiente aos dados do equipamento e à documentação da manutenção. O Netilion Analytics fornece uma visualização clara da fábrica, dando apoio ao planejamento estratégico para tarefas de manutenção preventiva. Além disso, o Netilion Health oferece dados de saúde atuais e históricos para equipamentos conectados, permitindo que as equipes de manutenção avaliem a condição do equipamento e priorizem ações de forma eficiente.
O que é a manutenção preditiva?
A manutenção preditiva é uma estratégia avançada que conta com o monitoramento contínuo ou frequente de equipamentos para avaliar sua saúde e detectar mudanças ao longo do tempo. Ao analisar dados em tempo real e históricos, torna-se possível antecipar possíveis falhas e iniciar ações corretivas antes que ocorram interrupções.
Essa abordagem frequentemente envolve o monitoramento constante de grandes máquinas usando técnicas como a análise de Forma de Deflexão Operacional por espectro (ODS). Esses métodos possibilitam a identificação precoce de anomalias que podem causar falha do equipamento.
Na automação de processos, a manutenção preditiva depende da coleta e interpretação de dados de equipamentos inteligentes. Os serviços de IIoT modernos oferecem ferramentas eficientes e inteligentes para analisar essas informações, permitindo que as equipes de manutenção tomem decisões orientadas por dados que minimizam o tempo de inatividade e otimizam o desempenho dos ativos.
Um dos principais desafios na implementação da manutenção preditiva é a aquisição de dados. Uma parte significativa dos equipamentos industriais ainda depende dos sinais analógicos de 4–20 mA, que limitam a capacidade de capturar informações de diagnóstico detalhadas.
No entanto, os recentes avanços tecnológicos introduziram novas possibilidades para uma integração contínua dos dados. Soluções como equipamentos habilitados para WirelessHART e Bluetooth® fornecem métodos eficientes para transmitir dados para sistemas de periferia de campo e subsequentemente para plataformas na nuvem. Essas inovações simplificam o acesso a informações críticas do dispositivo, proporcionando análise avançada e insights preditivos
Como usar a IIoT durante a manutenção preditiva?
Os serviços de IIoT são essenciais para a implementação eficiente da manutenção preditiva. Antes de iniciar qualquer ação de manutenção, é crucial validar os dados e basear todas as decisões de planejamento em insights fornecidos pelas plataformas de IIoT.
Ecossistemas de IIoT modernos, como o Netilion, simplificam a interpretação de fluxos de dados complexos a partir de equipamentos de campo. Essas plataformas apresentam informações em um formato acessível, eliminando a necessidade de habilidades especializadas de análise de dados. Essa facilidade de uso é uma das principais vantagens dos serviços de IIoT: eles transformam os dados brutos em insights práticos, possibilitando que as equipes de manutenção tomem decisões fundamentadas de forma rápida e confiante.
Resumo
A IIoT oferece suporte à manutenção corretiva, preventiva e preditiva ao fornecer acesso quase em tempo real a dados de equipamentos, documentação e insights sobre a saúde. Ela propicia uma detecção e resolução de falhas mais rápida durante a manutenção corretiva, melhora o planejamento para tarefas preventivas por meio da visibilidade de toda a fábrica e simplifica a manutenção preditiva com monitoramento contínuo e interpretação de dados. Essas capacidades reduzem o tempo de inatividade, otimizam o desempenho dos ativos e melhoram a confiabilidade operacional geral.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Gostaria de participar de um de nossos eventos? Selecione pela categoria ou setor industrial.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .