Eficiência da caldeira e controle da água de alimentação
Introdução
Otimize processos e operações
Os sistemas de aquecimento e arrefecimento são comodidades essenciais que coincidem com as operações do dia a dia. No entanto, assim como em outros setores, medir os níveis de eficiência é a chave para economizar custos e energia. A complexidade dos edifícios mais novos, as leis e normas mais rígidas e as mudanças nos requisitos de aquecimento e arrefecimento representam desafios para a equipe da fábrica. Com as soluções inteligentes de energia, a equipe pode otimizar seus processos de produção e garantir que suas operações sejam executadas com eficiência.
Sistemas de aquecimento e aquecimento distrital
É comum encontrar uma infinidade de processos e tecnologias de aquecimento específicos da indústria. É por isso que são necessárias abordagens personalizadas e valores medidos específicos para avaliar seu desempenho e melhorar sua produção.
A perda de energia é normalmente alta em caldeiras e fornos devido à combustão ineficiente, à operação incorreta ou à manutenção e ao serviço precário. Medir a eficiência é a melhor maneira de evitar perdas e reduzir o consumo de energia em até 55%.
Ao monitorar o consumo de combustível, a combustão do ar, a temperatura do gás de combustão ou a taxa de transmissão de energia térmica, você pode:
Identificar e quantificar a perda de energia, como a operação do queimador sem carga ou com carga parcial
Avaliar e otimizar o grau de eficiência e consumo da caldeira
Minimizar os custos de manutenção e os tempos de inatividade
Quantificar medidas de melhoria, como o pré-aquecimento do ar de combustão
Há várias etapas no processo dos sistemas de aquecimento que podem ser aprimoradas para reduzir os custos.
Ganhe transparência e insights sobre o seu processo e aumente a segurança com esses instrumentos para aquecimento de água
Sistemas de arrefecimento e arrefecimento distrital
O arrefecimento tem ainda mais potencial de economia do que o aquecimento. Em muitos setores, a produção de energia de arrefecimento é responsável por cerca de 10% do consumo de eletricidade, portanto, mesmo pequenas reduções de energia podem significar economias de custo significativas.
É necessária uma análise individual da oferta e da procura para identificar o ponto de operação ideal, o que significa que os medidores de eletricidade (watt) não são suficientes para monitorar a confiabilidade da necessidade total de energia.
Aprimore seu processo de arrefecimento de água
O arrefecimento ocorre de várias maneiras nos processos industriais. Uma área comum em que muitas eficiências podem ser alcançadas é o processo de arrefecimento de água. Um sistema de arrefecimento eficiente exige mais do que apenas componentes eficientes. A configuração e a operação do sistema também devem ser consideradas. Muitas vezes, os sistemas de arrefecimento são desenvolvidos com base nas necessidades específicas de um cliente.
Para melhorar ainda mais o processo de arrefecimento da água e o sistema geral de arrefecimento , você pode implementar as seguintes medidas de manutenção:
Gerencie a vazão/caudal e as pressões adequadas
Minimize os vazamentos
Evite o acúmulo de depósitos na torre de arrefecimento e nos tubos
Analise a química da água para garantir que determinados parâmetros de qualidade sejam atendidos
Ganhe transparência e insights sobre seu processo e aumente a segurança com esses instrumentos em sistemas de arrefecimento de água
Transmissor de pressão inteligente que detecta anomalias no processo como mudanças nas características do ciclo
O gerenciamento/gestão de energia industrial para vapor, ar comprimido, aquecimento, arrefecimento e gases industriais começa com a instrumentação adequada
Usando as soluções de gerenciamento/gestão de energia da Endress+Hauser, pode identificar com segurança os pontos fracos e o potencial de economia nos sistemas de ar comprimido.
Há uma variedade de utilidades e aplicações a serem exploradas para conseguir economia de energia. A eficiência da caldeira e a qualidade do vapor são um bom ponto de partida.
O vapor serve como um meio crucial de transferência de calor em vários setores, enfatizando a prioridade máxima da segurança em toda a sua produção, distribuição e utilização.
Contato
Fale sobre seus desafios de produção com nossos especialistas
Nossos especialistas da Endress+Hauser estão prontos para ajudar.
Melhoria da eficiência energética industrial com informações sobre processos de utilidades
A eficiência operacional no controle de processos e nas aplicações industriais é fundamental. Os funcionários da fábrica precisam descobrir maneiras de economizar energia e custos enquanto mantêm a segurança, qualidade, confiabilidade e tempo em atividade.
Melhorando a eficiência energética industrial com insights úteis para indústrias pesadas
O gerenciamento/gestão e a otimização da energia industrial possibilitam a economia de energia em todas as indústrias, estabelecendo a base para operações mais sustentáveis.
Saiba mais sobre como reduzir seus custos com energia com instrumentação do processo. Faça download do infográfico para algumas dicas a considerar sobre suas tecnologias de medição.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .