Como aumentar a eficiência dos seus compressores centrífugos em aplicações de Óleo e Gás?
As empresas petrolíferas possuem muitos desafios em todos os elos da sua cadeia de abastecimento.
Desde a perfuração, refino até o transporte, buscam continuamente permanecerem em conformidade com os padrões de segurança e proteção ambiental da indústria. Por esse motivo, a instrumentação de processo adequada é de extrema importância para medir e monitorar as suas operações e garantir que todo o processo esteja funcionando em conformidade e segurança com os regulamentos.
Visando abordarmos uma das principais partes deste processo, vamos falar um pouco mais sobre os skids de compressores centrífugos para ar comprimido, onde a utilização dos instrumentos de medição corretos são primordiais para a garantia da confiabilidade operacional e eficiência energética.
Nós da E+H temos os melhores instrumentos para aprimoramento das suas operações de processo de óleo e gás com soluções especializadas, atendemos a todas as normas e padrões citados na N-1882 e N-1883 e normas externas.
Normas externas.
ABNT NBR IEC 60079 Atmosferas explosivas - Portaria Inmetro nº 115 de 21/03/2022
API RP-551 – Process Measurement.
ASME B31.3 – Process Piping.
NACE MR0175 (ISO 15156) / NACE MR0103 (ISO 17945) – Materials Resistant to Sulfide Stress Cracking in Corrosive Petroleum Environments.
NAMUR NE43 – Standardization of the Signal Level for the Failure Information of Digital Transmitters.
Certificados:
SIL (safety integrity level) Nível de integridade de segurança é definido como um nível relativo de redução de risco fornecida por uma função de segurança, ou para especificar um objetivo de redução de risco.
Calibrações Acreditadas RBC (Rede Brasileira de Calibração)
Deltabar PMD75B – Transmissor de Pressão Diferencial
Cerabar PMP71B – Transmissor de Pressão Relativo
Deltabar PMD78B – Transmissor de Pressão Diferencial com Selo Diafragma
iTEMP TMT72/82 – Transmissor de Temperatura HART
iTHERM TM131 – Transmissor e Sensor de Temperatura
PROSONIC FMU40/41/42/44 – Transmissor de Nível Ultrassônico
Micropilot FMR50/51/52/54/60 – Transmissor de Nível, Radar Onda Livre
Levelflex FMP50/51/52/54/55 - Transmissor de Nível, Radar Onda Guiada
Liquiphant FTL51B/62/64 – Nível Pontual, Chave Vibratória
SMT70 – configurador de campo, sistema Windows para área classificada.
HEARTBEAT instrumentação inteligente para processos com diagnósticos avançados, analise de processo, identificação de corrosão, vibração, detecção de bolha, cavitação e relatório de vida útil dos instrumentos.