Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Conecte sua medição de pressão ao futuro

Segurança de processos aprimorada através do Cerabar e Deltabar

A Endress+Hauser está lançando os novos medidores de pressão Cerabar e Deltabar. Graças à sua interface Bluetooth®, eles são fáceis de operar e mais eficientes para manter em sistemas de segurança críticos. O alto nível de segurança combinado com uma maior produtividade segue nossa abordagem de segurança inteligente para aumentar a disponibilidade da fábrica. A tecnologia Heartbeat Technology permite que a funcionalidade do equipamento seja verificada sem interrupção do processo. Os novos transmissores de pressão serão lançados no 4º trimestre de 2020.

Benefícios

  • Segurança de processos aprimorada
    Assistentes virtuais guiam o usuário através do bloqueio e testes funcionais SIL, evitando assim erros de operação

  • Segurança desde a concepção: desenvolvido conforme IEC 61508

  • Um checksum (CRC) para visualizar rapidamente se os parâmetros de segurança foram modificados. Isso agiliza os processos de inspeção

  • A retroiluminação do display muda de verde para vermelho no caso de erro

  • Operação facilitada
    Operação intuitiva através do aplicativo SmartBlue da Endress+Hauser e interface Bluetooth

  • Sequências de operação guiadas simplificam o comissionamento

  • Operação do equipamento através de botões de controle sem abrir a tampa

  • Pronto para a indústria 4.0
    Verificação de equipamentos sem interrupção do processo graças à Heartbeat Technology

  • O monitoramento Heartbeat pode detectar irregularidades no processo e linhas de impulso entupidas

  • A Heartbeat Technology oferece funções de diagnóstico inteligentes

Desafios recentes nas indústrias

Existem várias razões pelas quais a facilidade de operação é uma grande vantagem. Muitas indústrias estão sofrendo com a crescente escassez de pessoal qualificado. Grandes revisões da fábrica envolvem prestadores de serviço cuja equipe não possui um conhecimento aprofundado dos equipamentos e sistemas no local.
A quantidade de equipamentos relacionados à segurança também aumentou significativamente nos últimos anos, por exemplo na indústria química e, com isso, o número de custosos testes funcionais de nível de integridade de segurança (SIL)

Operação facilitada

Para atender a todos esses desenvolvimentos, simplificamos a nova linha de medição de pressão Cerabar e Deltabar. Isso é refletido em sua operação intuitiva através do aplicativo SmartBlue, que inclui sequências de operação guiadas para comissionamento e testes funcionais SIL. Isso é possibilitado por uma interface Bluetooth adicional, que alcança distâncias de até 15 metros. Assim, mesmo pontos de medição de difícil acesso ou em áreas classificadas são fáceis de manter.

Pronto para a indústria 4.0

O guia NAMUR "Sensores de Processo 4.0" nomeia três critérios para sensores de processo digitais: comunicação sem fio, diagnóstico do sensor e a disponibilização de informações sobre o sensor e o processo. Com as funções Bluetooth® e Heartbeat Technology disponíveis opcionalmente, as novas linhas de produtos Cerabar e Deltabar atendem a esses critérios.

Heartbeat Technology

Por exemplo, a Heartbeat Technology apoia a equipe de manutenção para verificar seus pontos de medição. Isso pode ser feito através de uma conexão Bluetooth e o aplicativo SmartBlue em menos de 3 minutos sem interrupção do processo. Um protocolo de verificação, que fornece informações detalhadas sobre todos os testes, é gerado automaticamente. Isso atinge uma cobertura total de testes de mais de 95 por cento. Agora é possível planejar revisões de fábrica e trabalhos de manutenção para medidores com antecedência e reduzir o tempo de inatividade.

Novos equipamentos de pressão Cerabar e Deltabar ©Endress+Hauser
Novo instrumento de pressão Cerabar ©Endress+Hauser
Novo instrumento de pressão Deltabar ©Endress+Hauser
Novo instrumento de pressão Cerabar ©Endress+Hauser
Novo instrumento de pressão Deltabar ©Endress+Hauser