Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

O IO-Link acelera a digitalização de indústrias de processo

A Endress+Hauser se orgulha de um portfólio IO-Link completo

O IO-Link está cada vez mais popular, com a demanda por padrões de comunicação crescendo rapidamente, especialmente na indústria alimentícia. A tecnologia independente fieldbus para comunicação ponto a ponto é fácil de usar e oferece uma maneira econômica de digitalizar instalações industriais. A Endress+Hauser, fornecedor líder na indústria, oferece uma ampla variedade de produtos IO-Link para uma vasta seleção de parâmetros de processo.

O IO-Link é visto como um padrão estabelecido para medidores com funcionalidade básica, oferecendo vantagens como transparência de dados e controle adicional através da tecnologia digital.

A integração entre sensores com função IO-Link e atuadores é especialmente popular com fornecedores de máquinas ou skids para a indústria alimentícia. Especialmente para serviços públicos, equipamentos com funcionalidade básica são bem adequados; instrumentos com um rico conjunto de diferentes funcionalidades aumentariam desnecessariamente a complexidade e os custos.

Ampla oferta para a indústria alimentícia

A Endress+Hauser é um fornecedor global líder de instrumentação de processo para a indústria alimentícia. “Nenhum outro fabricante oferece uma gama tão grande e profunda de produtos e serviços. Nosso portfólio IO-Link completo ilustra claramente essa posição. Como um forte parceiro para automação de processos, apoiamos nossos clientes com sensores IO-Link em diversos campos de aplicação" diz Rob Sips, gerente estratégico de contas para os negócios internacionais do Grupo.

Sinais analógicos e comunicação digital

A maioria dos sensores IO-Link podem ser operados de maneira ideal no modo analógico (4-20 mA) com mudanças simples na configuração do instrumento, permitindo assim a permanência de fluxos de trabalho de produção. Se informações extras como dados de diagnóstico e serviço forem necessárias, além dos parâmetros do processo, um instrumento com função IO-Link instalado pode simplesmente trocar para um sinal digital.

Um caminho simples em direção à Indústria 4.0

“Apesar do IO-Link não ser o padrão de comunicação mais poderoso para engenharia de processos, a tecnologia é econômica e possui um tremendo potencial para a digitalização de instalações de processo" diz Oliver Hansert da Endress+Hauser Digital Solutions.

Os instrumentos da Endress+Hauser com interfaces IO-Link suportam a transmissão acíclica de metadados úteis para assegurar a produção estável e eficiente. Além disso, o perfil de sensor inteligente é projetado para engenharia simples, o que reduz o esforço exigido de operadores de fábrica para integrar sensores em seus sistemas.

Novas adições ao portfólio IO-Link

A Endress+Hauser oferece um portfólio de produtos completo de instrumentos com função IO-Link para todos os parâmetros de processo relevantes. A empresa apresentou recentemente o sensor de condutividade compacto Smartec CLD18, versões IO-Link dos transmissores de pressão PMP51, PMP55 e PMC51, e o transmissor de nível Deltapilot FMB50. Com essas novas adições ao portfólio IO-Link, os clientes podem explorar os benefícios da digitalização de maneira econômica.

Mais informações sobre o IO-Link estão disponíveis em: https://eh.digital/3o918U8

Indústria alimentícia ©Endress+Hauser

Cada vez mais fábricas na indústria alimentícia estão sendo digitalizadas com a tecnologia independente fieldbus IO-Link.

Instrumentação do processo com tecnologia IO-Link ©Endress+Hauser

A Endress+Hauser oferece uma ampla variedade de instrumentação de processo com tecnologia IO-Link para comunicação digital.

Oliver Hansert, gerente de marketing da comunicação industrial na Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

“A tecnologia IO-Link possui grande potencial para a digitalização de indústrias de processo," diz Oliver Hansert da Endress+Hauser.

Contato