Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Operações seguras e eficientes na indústria de energia para um desempenho confiável

Usinas de energia são o pilar da vida cotidiana e das operações industriais, garantindo um fornecimento de energia confiável para processos críticos enquanto mantêm um desempenho seguro e confiável.

Garantir operações seguras e eficientes na indústria de energia para um desempenho ideal
Visão geral

Operações seguras, eficientes e confiáveis por meio da transparência dos processos e da medição

Transparência do processo como base para operações seguras, eficientes e de alta qualidade

Operadores industriais e de energia estão sob pressão crescente para alcançar operações seguras, alta eficiência e qualidade consistente, tudo ao mesmo tempo. Na geração de energia e na infraestrutura de energia crítica, essas prioridades estão intimamente interconectadas. O aumento da demanda, ativos envelhecidos e a crescente complexidade do sistema tornam essencial a transparência do processo. Medições confiáveis e dados que levam a ações fornecem a base para melhorar a segurança, otimizar o desempenho e manter as operações estáveis ao longo do tempo.

Porque a segurança, a eficiência e a qualidade devem ser gerenciadas juntas

Segurança, eficiência e qualidade são muitas vezes abordadas como prioridades separadas, e no entanto elas são construídas sobre a mesma base. A falta de transparência do processo aumenta o risco operacional, incentiva um consumo desnecessário de energia e introduz variabilidades no processo. Em contraste, medições precisas e dados confiáveis permitem a detecção precoce de desvios, estabilizam processos e reduzem desperdícios. Em ambientes industriais, processos e sistemas estão fortemente interligados e requerem soluções que garantam o desempenho operacional.

A complexidade crescente nos sistemas de energia exige uma otimização integrada

Para operadores na geração de energia e infraestrutura de energia crítica, essa abordagem integrada é cada vez mais importante. Os sistemas de energia estão evoluindo com maior eletrificação, digitalização e exposição à volatilidade. À medida que a demanda aumenta, garantir um suprimento seguro, confiável e resiliente se torna mais desafiador. Nesse contexto, a combinação da transparência do processo com a medição confiável é essencial para manter a estabilidade operacional, melhorar o desempenho e possibilitar a resiliência a longo prazo.

Engenheiro inspecionando uma turbina para garantir uma operação segura e a detecção precoce de riscos ©Cultura Images RF/Strandperle
Operações seguras

Como garantir operações mais seguras através de uma melhor visibilidade do processo

Ambientes de geração de energia apresentam um alto risco inerente devido aos sistemas de alta pressão, temperaturas extremas, manuseio de combustível e produtos químicos e infraestrutura envelhecida, combinados com o risco de erro humano. Falhas podem levar a vazamentos tóxicos, explosões, danos a equipamentos, ferimentos e violações regulatórias, expondo os operadores a riscos significativos de segurança e penalidades dispendiosas de não conformidade. Os dados operacionais confiáveis são essenciais para gerenciar esses riscos.

O monitoramento contínuo de processos críticos como vazão/caudal de gás, tratamento de gás de combustão e manuseio de substâncias perigosas permite que operadores detectem condições anormais, como vazamentos, superaquecimento ou violação dos limites operacionais em um estágio inicial. Essa detecção precoce suporta intervenções mais rápidas e melhora a estabilidade, confiabilidade e segurança das operações, ao mesmo tempo em que evita incidentes de grande porte, falhas não planejadas nos equipamentos e períodos de inatividade custosos.

Engenheiro inspecionando a instrumentação do processo para otimizar a eficiência energética em operações industriais ©Endress+Hauser
Eficiência energética

Como melhorar a eficiência energética e o desempenho das operações

O aumento da demanda por energia e o aumento dos custos de combustível estão pressionando os operadores a otimizar a eficiência de todos os ativos de geração de energia e infraestrutura. Com o tempo, turbinas, caldeiras, sistemas de recuperação de calor e interfaces em rede podem perder desempenho devido ao desgaste, sujeira e condições de operação abaixo do ideal, levando a um maior consumo de combustível, redução da energia gerada e redução do desempenho de transferência de calor.

A medição precisa fornece visibilidade para as condições reais da operação através do monitoramento de parâmetros-chave como taxa de vazão/caudal, temperatura, pressão, qualidade da água e alimentação de combustível. Isso permite que os operadores identifiquem ineficiências e implementem medidas corretivas direcionadas, como a otimização do consumo de combustível, o ajuste dos parâmetros de operação e um planejamento da manutenção mais eficiente, para por fim estabilizar o desempenho e melhorar o retorno sobre o investimento.

Engenheiros verificando a instrumentação de campo para garantir a conformidade e a qualidade consistente do processo ©Endress+Hauser
Qualidade e confiança

Como melhorar a qualidade e a confiabilidade dos processos

A variabilidade nos processos, impulsionada pela transição energética com a crescente integração de fontes de energia voláteis como solar e eólica, é um grande desafio para a geração de energia, já que condições de operação instáveis aumentam o desgaste de equipamentos, elevam as emissões e afetam negativamente os sistemas a jusante. Isso pode resultar em um uso ineficiente de combustível, riscos para a conformidade e tempo em inatividade não planejado.

Portanto, manter uma qualidade consistente do processo é essencial, especialmente para os principais fatores relacionados aos custos, como o desempenho do vapor e do combustível. O monitoramento contínuo de parâmetros como condições do vapor, consistência da vazão/caudal, estabilidade da pressão e composição do combustível permite que os operadores detectem desvios logo no início. Com uma instrumentação de alta precisão, ações corretivas podem ser aplicadas rapidamente através de sistemas de controle, ajudando a estabilizar resultados, proteger equipamentos e garantir um desempenho confiável a longo prazo.

Converse sobre seus desafios com nosso especialista

Nossos especialistas locais da Endress+Hauser estão prontos para apoiá-lo.

Engenheiros analisando dados de processo em um tablet Field Xpert para auxiliar no monitoramento digitalizado ©Endress+Hauser
Digitalização

A importância da digitalização e da otimização baseada em dados em ambientes industriais

O setor energético está se tornando cada vez mais complexo à medida que os sistemas se tornam mais flexíveis, descentralizados e interconectados. Para gerenciar essas mudanças, os operadores estão adotando com cada vez mais frequência o monitoramento remoto, ativos conectados e operações baseadas em dados. Essas abordagens melhoram a visibilidade em toda a infraestrutura distribuída e permitem respostas mais rápidas a demandas e condições de operação em constante mudança.

Os dados de medição coletados na fonte são transformados em informações que levam a ações através de análises avançadas, possibilitando a manutenção preditiva, otimização do processo e maiores níveis de automação. Dados de alta qualidade são críticos, já que a eficácia dos sistemas digitais depende da confiabilidade e precisão das medições subjacentes.

Técnico de serviço em campo instalando o Prosonic W400 para medição de vazão/caudal em uma usina de energia ©Endress+Hauser
Instrumentação de medição

Porque a instrumentação de medição é fundamental

A medição desempenha um papel central ao possibilitar operações industriais seguras, eficientes e confiáveis. O monitoramento contínuo das condições do equipamento e das variáveis de processo suporta a transição de uma manutenção reativa para a preventiva e preditiva por meio da identificação de sinais precoces de problemas como vazamentos, sujeira, superaquecimento e desvio do processo. Isso reduz o tempo em inatividade não planejado, melhora a utilização dos ativos e estabiliza as operações. Ao mesmo tempo, sistemas de medição e monitoramento integrados suportam a conformidade com os requisitos ambientais, de segurança e de certificação ao incorporar a coleta de dados em operações diárias. Isso facilita auditorias, apoia a formulação de relatórios regulatórios e ajuda operadores a executar ações corretivas mais cedo, reduzindo o risco de penalidades e interrupções na operação.

A instrumentação não é apenas um requisito técnico, mas também um facilitador estratégico para a excelência operacional. As soluções de medição de nível industrial oferecem alta precisão, estabilidade a longo prazo e desempenho confiável mesmo em ambientes exigentes. Elas formam a base para uma tomada de decisões orientada por dados, otimização do processo e melhor automação. Ao permitir maior transparência e controle, as medições ajudam os operadores a melhorar a segurança, aumentar a eficiência e manter uma qualidade consistente em sistemas industriais complexos.

Engenheiro supervisionando o monitoramento digital do processo pela instrumentação em uma usina de energia ©Endress+Hauser
Nosso compromisso

Como a Endress+Hauser apoia operações mais seguras, eficientes e de alta qualidade

A Endress+Hauser ajuda operadores industriais e do setor de energia a melhorar a visibilidade, o controle e a confiança na operação por meio da instrumentação de medição, soluções digitais e conhecimento especializado nas aplicações. Em todas as indústrias de processos e infraestrutura crítica, isso significa ajudar clientes:

  • Aumente a transparência das principais variáveis do processo 
  • Melhore a estabilidade da operação e a produção de energia 
  • Apoie seus objetivos de conformidade e qualidade 
  • Fortaleça a base para uma otimização orientada por dados 
  • Mantenha a confiabilidade em ambientes exigentes 
Perguntas frequentes

Principais dúvidas sobre segurança, eficiência e qualidade

Notas finais

Quer saber mais?