Há séculos, os campos agrícolas no Valais suíço tem sido irrigado através de canais abertos. Conhecidos como bisses, eles desviam água dos riachos nas montanhas para os pastos, fazendas e pomares das aldeias do vale. O Bisse d'Ayent atravessa 11 quilômetros e 500 metros de altitude. Até recentemente, isso representou um desafio significativo para o monitoramento. Mas os operadores do canal agora possuem uma solução digital que os poupa de longas caminhadas e surpresas desagradáveis: um sensor de nível que acompanha o volume de água 24 horas por dia. Os operadores podem acessar as leituras diretamente de seus smartphones, de forma que são capazes de realizar verificações à distância.
Benefícios rápidos
Essa solução inteligente é baseada no ecossistema de IIoT Netilion da Endress+Hauser. "Ele fornece acesso remoto 24 horas por dia para dados importantes dos processos e equipamentos provenientes dos instrumentos de campo. Essa transparência significa que os operadores podem rapidamente colher os benefícios da digitalização", comenta Bernd Krehoff, diretor de produtos para software da Endress+Hauser. Os sensores das instalações enviam informações de medição e outros dados para a nuvem Netilion através de um canal seguro dedicado. Ali, os dados são vinculados a cópias digitais dos instrumentos e usados para oferecer serviços digitais. Os operadores podem recorrer a esses serviços para gerenciar os instrumentos em suas instalações, acessar medições e consultar dados de diagnóstico para verificar se seus sensores estão funcionando corretamente. E, em caso de falhas, eles têm acesso com prontidão a toda a documentação necessária dos instrumentos.
"A indústria de tratamento de água, em especial, é uma das principais adeptas do Netilion. O monitoramento remoto de pontos de medição distantes ou mesmo de redes de água inteiras melhoram a eficiência e a qualidade e também reduzem os custos", disse Krehoff. Mas as instalações tradicionais da indústria de processos, com suas centenas ou até milhares de sensores, estão acompanhando essa evolução. "Aqui, o Netilion pode simplificar muito a manutenção da base instalada e aumentar a disponibilidade das instalações."
Serviços inteligentes
O ecossistema de IIoT Netilion inclui sete serviços digitais. O Netilion Value fornece aos operadores industriais acesso aos dados de medição e pode enviar alertas de limites. Com o Netilion Analytics, os usuários podem mapear e gerenciar digitalmente todos os ativos da planta. O Netilion Health detecta alterações no estado de saúde dos equipamentos e determina as ações necessárias. O Netilion Library é um serviço de gerenciamento de arquivos que organiza documentos relacionados à instrumentação. O Netilion Inventory permite que usuários em qualquer lugar monitorem níveis de enchimento em recipientes e tanques móveis e descentralizados. O Netilion Network Insights é um serviço para monitorar e otimizar redes de água. E o Netilion Liquiline Assist ajuda com a operação e manutenção de pontos de medição de análise de líquidos.
As grandes instalações de processo, como aquelas típicas da indústria química, possuem centenas de instrumentos de medição – muitas vezes em locais de difícil acesso.
Verificação sem interrupção do processo
A empresa holandesa Nouryon, líder global em produtos químicos especializados, mostra como isso funciona na prática. Anteriormente, a equipe de manutenção técnica da unidade de Herkenbosch precisava se deslocar até o local para resolver problemas. Mas, já há algum tempo, eles têm conseguido monitorar as condições de todos os seus instrumentos em tempo real usando o Netilion Health. Eles também podem usar esse serviço para iniciar verificações de instrumentos inline. Todos se comunicam através do protocolo HART, de modo que a verificação pode ser realizada sem retirar os instrumentos da linha ou interromper qualquer processo. Como resultado, a Nouryon tem conseguido otimizar seus procedimentos de manutenção e ciclos de calibração, além de evitar paralisações não planejadas.
Noventa por cento da fábrica em Herkenbosch está equipada com tecnologia de medição da Endress+Hauser, proporcionando visibilidade total, sem pontos cegos. "Concebemos o Netilion como um ecossistema de IIoT independente de fornecedores. O Netilion Health pode exibir o estado de saúde de mais de 50 marcas de equipamentos. “Isso inclui bombas e válvulas, bem como instrumentação de medição”, afirma Bernd Krehoff. Além disso, os operadores podem integrar os dados de seus equipamentos a qualquer outro sistema por meio da API Netilion Connect e de um servidor OPC.
Os serviços digitais garantem que as informações certas estejam sempre à mão sempre que forem necessárias. Os dados também podem ser integrados em outras plataformas.
Documentação automática
A Best Water Technology (BWT) usa essa tecnologia para agilizar os processos de documentação para seus funcionários e clientes. A empresa fornece skids para o setor de life sciences para tratamento de água ultrapura. Cada skid pode incorporar até 200 componentes. Até recentemente, os funcionários da BWT precisavam enviar manualmente a documentação de todos esses instrumentos para o portal da empresa – uma tarefa que consumia muito tempo. Mas agora, a equipe simplesmente lê o código Data Matrix em cada instrumento. Na nuvem do Netilion, a cópia digital de um determinado instrumento é vinculada à documentação necessária e transferida para o sistema da própria BWT. A partir daí, os clientes podem acessar diretamente arquivos como protocolos de calibração ou manuais de operação. "A compatibilidade entre os sistemas é essencial, de modo que os usuários possam utilizar os dados de campo em outras áreas da empresa e otimizar seus processos", diz Krehoff.