Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Do laboratório ao campo com a espectroscopia Raman

Solução PAT escalável da Evonik – para maior eficiência, segurança e qualidade na fabricação de produtos químicos especializados

Indústria: Químicos
Engenheiro de processos e sonda Raman da Endress+Hauser na Evonik

Resumo

Em parceria com a Endress+Hauser, a Evonik integrou com sucesso a espectroscopia Raman como uma poderosa tecnologia de análise de processos (PAT), do laboratório às instalações piloto e até a produção. Essa tecnologia fornece dados em tempo real, aumenta a eficiência, reduz os custos e melhora a qualidade do produto. Sua flexibilidade, escalabilidade e segurança fazem dela a chave para o novo potencial de economia no desenvolvimento de processos químicos. Os clientes podem aproveitar diretamente esse conhecimento adquirido para otimizar seus próprios processos de desenvolvimento e produção de forma sustentável.

Os resultados: maior eficiência, segurança e qualidade

16

Analisadores Raman Rxn2 instalados

50+

pontos de medição com sondas Raman Rxn

A espectroscopia Raman da Endress+Hauser se consolidou como uma ferramenta PAT essencial na Evonik. Ela permite ganhos de eficiência, reduções de custos e um lançamento no mercado mais rápido de novos produtos.

Os resultados incluem:

  • Análise de processos de ponta a ponta do laboratório à produção
  • Medições em tempo real possíveis em vários pontos de medição ao mesmo tempo
  • Medições inline que substituem a amostragem manual
  • Adequação para instalações piloto com baixos volumes
  • Operação confiável mesmo em condições difíceis (por ex. zonas ATEX)
  • Redução do tempo de lançamento no mercado
  • Redução dos custos por meio da eliminação de avaliações em laboratório e redução dos custos com mão de obra
  • Maior segurança
  • Aceitação interna e aquisição de conhecimento técnico
Foto do Dr. Andreas Ohligschläger, engenheiro de PAT, Indústrias Evonik AG

"Com os espectros Raman, é possível atribuir picos isolados às substâncias individuais da mistura. Isso reduz significativamente o trabalho de calibração e leva rapidamente a resultados quantitativos."

Dr. Andreas Ohligschläger, Engenheiro de PAT , Indústrias Evonik AG

O desafio: encontrar uma solução versátil com resultados em tempo real eficiente do laboratório ao processo

Em 2016, a Evonik lançou sua estratégia "do laboratório ao processo" em toda a empresa, com o objetivo de incorporar tecnologias PAT logo no início do desenvolvimento dos processos. A Evonik buscava uma tecnologia de análise de processos que apoiasse de forma eficiente todo o processo de desenvolvimento e otimização, ao mesmo tempo contribuindo para a redução de custos. O objetivo era encontrar uma solução que não apenas fornecesse dados precisos em tempo real, mas também que fosse versátil o suficiente para ser usada em uma grande variedade de ambientes de processo – do laboratório à produção.

A tecnologia deveria:

  • ser universalmente aplicável para uma ampla variedade de produtos químicos, estados da matéria e condições de processo
  • ser flexível e escalável do laboratório de P&D até instalações de produção de larga escala
  • ser de rápida integração para reduzir os prazos de desenvolvimento e reduzir o tempo de lançamento no mercado
  • melhorar a qualidade do produto através de medições contínuas inline
  • funcionar de forma confiável mesmo sob condições exigentes, como zonas ATEX

Nossa solução: um sistema PAT escalável de espectroscopia Raman da Endress+Hauser

A Endress+Hauser forneceu à Evonik uma solução customizada com base na espectroscopia Raman – uma tecnologia que atende a todos os requisitos descritos. Os sistemas caracterizam-se pela excepcional modularidade e versatilidade. Graças às fibras ópticas e a diversos tipos de sondas, eles podem ser facilmente integrados em uma ampla variedade de situações de instalação. Até quatro canais independentes permitem o monitoramento simultâneo de múltiplos pontos de medição – uma vantagem clara para processos complexos.

A adequação quimiométrica dos espectros oferece um valor agregado especial — devido à compatibilidade com todos os programas quimiométricos comuns, eles podem ser analisados diretamente no espectrômetro de maneira versátil, intuitiva e em tempo real. Isso permite que dados qualitativos e quantitativos sejam registrados e interpretados imediatamente durante o processo - sem nenhuma amostragem manual demorada.

A espectroscopia Raman foi usada com êxito pela primeira vez em uma instalação piloto para o desenvolvimento de processos de hidrogenação. A sonda foi integrada em um tubo de 6 mm – significativamente menor do que nas instalações de produção. Em vez de uma amostragem diária para NMR, a tecnologia agora permite que as medições sejam realizadas inline a cada minuto e que o processo seja continuamente monitorado.

Esse processo é eficiente, preciso, e seguro. Em instalações-piloto, especialmente aquelas com baixos volumes, a composição do sistema permanece inalterada porque nenhuma amostra precisa ser coletada. Isso não só economiza tempo e dinheiro, mas também aumenta a segurança tanto para as pessoas quanto para as instalações.

Uso em áreas classificadas

Graças a seus componentes padronizados e certificados, o sistema Raman pode até mesmo ser usado em zonas ATEX a um custo acessível. Para uso em atmosferas potencialmente explosivas, a Evonik também usa a chave/detetor de nível vibrônico Liquiphant. Isso garante que nenhuma mistura de gás inflamável possa se formar no raio laser da sonda Raman – uma contribuição decisiva para a segurança do processo.

Depoimento

Foto do Dr. Roland Peschke, especialista em PAT da Evonik, empresa fabricante de produtos químicos especializados

"Os requisitos para sistemas de medição PAT são particularmente altos, especialmente devido ao ambiente severo de instalações de processo e à necessidade de estar em conformidade com as regulamentações ATEX. A espectroscopia Raman se consolidou como uma ferramenta robusta e confiável nessa área." - Dr. Roland Peschke, especialista em PAT da Evonik Oxeno

Implementação global

Esse sistema permitiu que a Evonik não apenas aumentasse a eficiência e a qualidade no desenvolvimento de processos, mas também transferisse com sucesso a tecnologia do laboratório à produção – uma verdadeira peça-chave para um novo potencial de economia. Após a implementação bem-sucedida na Alemanha, a tecnologia Raman está sendo utilizada internacionalmente nas primeiras fábricas de produção da Evonik – com o suporte do conhecimento técnico global da Endress+Hauser.

Download gratuito

Baixe o estudo de caso

Deseja acessar o estudo de caso completo em PDF? Baixe uma cópia para ler quando for mais conveniente, salvar para referência futura ou compartilhar com colegas.

Baixar o estudo de caso

Produtos e serviços usados

/

Soluções e tecnologias relacionadas

Optical analysis

Optical analysis systems for monitoring composition and concentration in solids, liquids, slurries, particles, and gases - for laboratory, process, and emission monitoring.

Mais informações

Monitoramento do descarte de efluentes 

Opere o descarte de efluentes dentro dos limites legais com um monitoramento completo e confiável para valores contínuos e rápida resposta à contaminação.

Leia mais

Medição de hidrogênio em dutos de gás natural

A medição rápida e contínua do hidrogênio em dutos de gás natural permite a mistura segura, conformidade com a qualidade e controle dinâmico usando a espectroscopia Raman — sem consumíveis ou queima

Leia mais

Análise da qualidade de biometano para uma injeção de gás segura e em conformidade 

Garanta a qualidade confiável do biometano com medições online rápidas e precisas de H₂S, ponto de orvalho da água e parâmetros críticos para uma injeção segura na rede e operações eficientes. 

Leia mais

Proteja as membranas de osmose reversa com o monitoramento da qualidade da água online para dessalinização 

Monitoramento confiável da qualidade da água online para proteger as membranas de OR (osmose reversa), reduzir o trabalho de limpeza e prolongar a vida útil da membrana em aplicações de dessalinização e reúso da água

Leia mais

Detecção de vazamentos em tanques criogênicos (GNL, etileno, GLP e amônia)

Detecte vazamentos em tanques criogênicos logo no início e mantenha o controle. A Endress+Hauser fornece monitoramento contínuo e altamente confiável da temperatura para proteger as pessoas, os ativos e a infraestrutura crítica.

Leia mais

Medição e Verificação em Tempo Real da Captura, Utilização e Armazenamento de Carbono

Descubra o futuro da captura de carbono: preciso, confiável e feito sob medida para aplicações em fase densa

Leia mais

Soluções de monitoramento contínuo de emissões para garantir a conformidade

Soluções de monitoramento contínuo de emissões para garantir a conformidade

Mais informações

Perguntas frequentes

Logo da empresa: Evonik Industries AG

A Evonik Industries AG, com sede em Essen, Alemanha, é líder mundial no setor de produtos químicos especializados. Graças à sua paixão pela inovação e excelência técnica, a empresa ultrapassa a química tradicional para criar soluções sustentáveis para a indústria e para a sociedade. A Evonik tem plantas de produção distribuídas por 27 países em seis continentes.