Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Aprimore o controle da polimerização em suspensão com monitoramento da reação em tempo real

A espectroscopia Raman inline fornece informações contínuas sobre o esgotamento de monômeros, crescimento do polímero e o comportamento do hidrogênio em reatores de suspensão, permitindo decisões mais precoces, graus de polimerização mais estáveis e menor risco de não conformidade na produção de polietileno e polipropileno.

Fábrica de polietileno da Borealis Polymers Oy em Porvoo, Finlândia, indústria química
Introdução

Proteção da integridade da qualidade no processo de polimerização em suspensão

A polimerização em suspensão de polipropileno ou polietileno é regida por dinâmicas químicas rápidas e multifásicas. Pequenas variações não detectadas na concentração de monômeros, nos níveis de hidrogênio ou na formação do polímero podem se propagar rapidamente, afetando a consistência das propriedades do produto, os valores-alvo de peso molecular e a estabilidade do reator.

Em ambientes industriais reais, esse risco é amplificado por:

  • Sistemas de suspensão opacos e com alto teor de sólidos que limitam análises convencionais
  • Atrasos entre amostragem, análise laboratorial e ação corretiva
  • Incerteza durante as fases de transições de grau, inicialização e aumento de escala

As maiores perdas de material e margem geralmente ocorrem antes que os operadores percebam que a reação se estabilizou.

Informações

O que se torna visível com a espectroscopia Raman inline

A espectroscopia Raman inline integra inteligência química diretamente nos reatores de suspensão, proporcionando visibilidade in‑situ contínua onde as técnicas tradicionais não podem ser aplicadas.

Ela permite o acesso em tempo real a:

  • Esgotamento de monômeros e comonômeros (por ex., etileno, propileno)
  • Progresso da formação de polímeros, mesmo em misturas opacas com alto teor de sólidos
  • Baixa concentração de hidrogênio, crítica para o controle do peso molecular e do índice de fluidez (MFR)
  • Desvios químicos à medida que ocorrem, e não após a conclusão do lote ou da transição

Essas informações estão disponíveis nas fases líquida, sólida e gasosa e podem ser obtidas logo na primeira hora da reação.

poliolefina, resultado da polimerização em suspensão ©Endress+Hauser
Ação

Como a visibilidade das reações influencia as decisões operacionais

Quando as informações químicas estão disponíveis continuamente dentro do reator de polimerização em suspensão, as decisões deixam de ser reativas e passam a ser proativas. Operadores e engenheiros podem:

  • Detectar desvios enquanto a ação corretiva ainda é possível
  • Identificar quando um grau de polimerização atingiu a qualidade conforme especificações durante as transições
  • Estabilizar as condições de operação mais rapidamente após inicializações ou reinicializações
  • Tome decisões de aumento de escala baseadas no comportamento real da reação, em vez de sinais indiretos

O impacto não está em gerar mais dados, mas em proporcionar uma visibilidade que permita a tomada de decisões no exato momento em que o comportamento químico se altera.

Controle de reação planejado no interior do reator de suspensão

No processo de polimerização em suspensão, as transições entre os diferentes graus e as fases iniciais da reação são os momentos em que a qualidade do produto e a produtividade correm maior risco. Ao tornar visíveis o esgotamento dos monômeros, a formação de polímeros e o comportamento do hidrogênio diretamente dentro do reator e ao longo de toda a reação, o monitoramento Raman inline transfere o controle da inferência indireta para uma compreensão detalhada da reação. As decisões são tomadas enquanto a reação ainda está sob controle, e os desvios são corrigidos antes que o material fora das especificações seja produzido. Isso elimina a incerteza nos momentos mais críticos da produção, estabiliza as transições entre graus de polimerização e permite que os operadores alcancem uma qualidade consistente e um rendimento efetivo mais alto de forma incorporada ao projeto — e não por meio de correções pós-lote.

Valor mensurável

Da transparência ao impacto mensurável na produção

Na produção de olefinas por polimerização em suspensão, uma parcela significativa de material fora das especificações é gerada durante as transições entre graus, enquanto os operadores aguardam a confirmação de que o novo grau de polimerização atendeu às especificações. Ao detectar mais cedo a formação de polímeros e a estabilização do grau, o monitoramento Raman inline reduz o tempo necessário para passar da coleta fora das especificações para a coleta dentro das especificações.

Na produção por suspensão de etileno ou propileno, o impacto econômico da visibilidade da reação é determinado pela rapidez com que os operadores conseguem identificar com segurança a estabilização do grau de polimerização e tomar as medidas necessárias. Cada atraso entre a estabilização real da reação e a tomada de decisões confirmada resulta na produção desnecessariamente fora das especificações e perda de margem de produção.

Exemplo do impacto econômico em condições de operação realistas

Informações antecipadas sobre a reação durante a transição entre graus de polimerização podem resultar na recuperação de materiais dentro das especificações e em um valor anual mensurável. A questão fundamental para cada operação não é se ganhos semelhantes são possíveis, mas sim quanto tempo de transição e volume fora das especificações poderiam ser eliminados se as decisões fossem tomadas no momento em que a reação realmente se estabiliza.

Benefícios:

  • Tempo típico de transição fora das especificações sem informações em tempo real: ~90 minutos
  • Tempo de transição fora das especificações com detecção de grau baseada em Raman: ~60 minutos
  • Redução da produção fora das especificações por transição: ~30 toneladas
  • Para 3 transições por semana, isso representa ~4.680 toneladas de material dentro das especificações recuperadas por ano
  • Com uma diferença de preço estimada entre o material dentro das especificações e o fora das especificações de ~400 dólares por tonelada, isso corresponde a um valor potencial de ~1,87 milhões de dólares por ano

Na prática, o ganho econômico é diretamente proporcional à rapidez com que as transições entre os graus de polimerização podem ser verificadas e a coleta de material dentro das especificações retomada.

Esse valor pode ser alcançado em reatores de suspensão reais por meio de:

  • Sondas Raman de imersão instaladas diretamente em reatores de suspensão
  • Operação em ambientes ATEX, com analisadores localizados em áreas controladas
  • Sensibilidade suficiente para quantificar monômeros, polímeros e traços de hidrogênio inline
  • Implantação em fases: do laboratório → piloto → produção, preservando os modelos analíticos e a compreensão sobre o processo

Em vez de substituir os sistemas de controle existentes, a tecnologia Raman os complementa ao tornar as variáveis da reação, antes invisíveis, disponíveis para controle, otimização e tomada de decisões.

Colaborador da Borealis em uma fábrica de polímeros na indústria química @Borealis
Estudo de caso

Comprovado em um processo industrial de polimerização em suspensão

A Borealis firmou uma parceria com a Endress+Hauser para monitorar o esgotamento de monômeros e o crescimento de polímeros em um processo de polimerização de propileno ou etileno em suspensão, utilizando a espectroscopia Raman inline.

  • Monitoramento em tempo real nas fases líquida, sólida e gasosa em processos de polimerização
  • Quantificação de propileno, polipropileno e traços de hidrogênio no processo de polimerização
  • Visibilidade clara da reação desde a primeira hora de operação do processo de polimerização
  • Maior confiança na transição da fase de laboratório para a fase piloto e para a produção em grande escala
Alexander Standler na Borealis Polyolefine

"O conhecimento e o know-how da Endress+Hauser para aplicar a análise óptica nos setores petroquímico e de polímeros foram fundamentais para melhorar nosso desenvolvimento do processo de polimerização."

Alexander Standler, Especialista em analisadores de gás on-line , Borealis Polyolefine GmbH, Linz, Áustria
Nosso conhecimento especializado

Por que a Endress+Hauser?

Ajudamos os fabricantes de polímeros a desenvolver processos de produção seguros, consistentes e de alto desempenho, oferecendo:

  • Sistemas Raman comprovados para ambientes ATEX
  • Sondas de imersão projetadas para condições de reação multifásicas e em constante evolução
  • Ampla experiência em química de polímeros e análise de processos
  • Fortes vendas consultivas, incluindo quimiometria e design experimental
  • Ampla rede global de serviços com forte suporte técnico local

Desde o desenvolvimento em laboratório até a produção em grande escala, nossa tecnologia fortalece o conhecimento sobre o processo e garante a qualidade consistente dos polímeros.

Implementação operacional

A espectroscopia Raman faz sentido para seu processo?

Explore considerações práticas e perguntas de autoavaliação para determinar onde e como a espectroscopia Raman pode ser uma boa opção para agregar valor real ao seu processo químico.

Produtos em destaque

Explore nossos sistemas de espectroscopia Raman

/
Perguntas frequentes

Tudo o que você precisa saber

Próximos passos

Entre em contato conosco

Converse sobre os desafios de seus processos com nossos especialistas em indústria química. Estamos aqui para ajudá-lo.

Notas finais

Você também pode achar interessante