Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Aumente mais rapidamente a escala na produção de produtos químicos finos sem perder o conhecimento sobre o processo

Informações contínuas e em tempo real — desde os experimentos de laboratório até a produção em grande escala — preservam o conhecimento sobre o processo, permitindo decisões antecipadas, um aumento de escala previsível e um lançamento mais rápido de produtos na fabricação de produtos químicos finos e especializados.

A Evonik implementou a PAT Raman na indústria química
Introdução

Quando se perde a compreensão do processo no aumento de escala na indústria de produtos químicos finos

No desenvolvimento de produtos químicos finos, os maiores atrasos e ineficiências raramente têm origem na própria química. Eles surgem ao transferir o processo entre escalas — quando os conhecimentos adquiridos em laboratório não são transferidos de forma confiável para os ambientes piloto e de produção. Em vez de se basearem continuamente no conhecimento já adquirido, as equipes são obrigadas a reconstruir o entendimento a cada fase e agilizar a produção.

Análises offline, amostragem manual e revalidação de modelos em cada fase obrigam as equipes a:

  • Repetir os experimentos durante o aumento de escala
  • Redescobrir as janelas de operação na escala de produção
  • Atrasar a liberação do produto enquanto os desvios são investigados
  • Absorver desperdícios, retrabalhos e custos adicionais de desenvolvimento

Quando a compreensão analítica se perde entre o laboratório, a fase piloto e a fábrica, o aumento de escala se torna iterativo em vez de planejado.

Informações

Tecnologias analíticas de processo (PAT) inline, como a espectroscopia Raman, fornecem informações químicas no local onde as reações e transformações realmente ocorrem — em reatores de laboratório, recipientes-piloto e equipamentos de produção. As mesmas sondas Raman e modelos analíticos são aplicados diretamente no fluxo do processo, gerando medições contínuas e in situ em todas as escalas. Isso torna visível o comportamento do processo dentro do próprio equipamento, em vez de ser reconstruído a partir de análises laboratoriais externas.

Entre as diferentes escalas, a espectroscopia Raman mantém visíveis informações essenciais sobre o processo, tais como:

  • Evolução da reação e principais transformações químicas
  • Variabilidade de processo sob condições de operação reais
  • Desvios à medida que ocorrem, não depois que as perdas se acumulam
  • A validade dos modelos de desenvolvimento ao serem transferidos para a produção

Como os espectros Raman frequentemente permitem atribuir picos isolados a substâncias específicas, é possível medir simultaneamente múltiplos componentes com um único espectro. Espectros ricos em informações proporcionam uma compreensão aprofundada do processo e reduzem o trabalho com a recalibração e modelos específicos para cada escala. Resultados quantitativos são obtidos mais rapidamente – uma vantagem crítica durante o desenvolvimento e o aumento de escala.

Como informações contínuas aceleram o desenvolvimento e as decisões de aumento de escala

Quando as mesmas medições analíticas e modelos são aplicados de forma consistente entre as fases de laboratório, piloto e produção, a tomada de decisões muda profundamente. As equipes não validam mais os resultados de forma retrospectiva; elas agem enquanto os experimentos e testes ainda estão em andamento.

A escalabilidade da análise do laboratório ao processo permite:

  • Decisões mais rápidas e baseadas em evidências durante o desenvolvimento
  • Confirmação antecipada da preparação para aumento de escala
  • Intervenção imediata quando as condições se desviam do esperado
  • Reutilização em vez de reconstrução de modelos analíticos
  • Substituição da amostragem manual lenta e propensa a erros

O valor não está na quantidade de dados, mas nas informações úteis para a tomada de decisões que se mantêm consistentes em todas as escalas.

Fábrica de produtos químicos finos à base de Citral da BASF na Alemanha ©Endress+Hauser
Ação

Continuidade planejada do laboratório ao processo

Nos processos de fabricação de produtos químicos finos, o desempenho e o tempo para lançamento no mercado correm o maior risco quando há uma ruptura na compreensão do processo entre as fases de laboratório, piloto e produção. Ao aplicar análises contínuas e em tempo real em todas as fases, a espectroscopia Raman inline estabelece uma continuidade planejada desde o desenvolvimento até a fabricação para parâmetros críticos do processo e uma qualidade consistente do produto.

Modelos de tecnologia analítica são validados no reator de laboratório, confirmados em equipamentos-piloto e implementados em escala de produção utilizando o mesmo princípio de medição na interface do processo. Isso elimina a incerteza nos pontos de transição mais críticos e permite um aumento de escala previsível, um lançamento mais rápido do produto no mercado e um desempenho de produção estável de forma integrada ao processo — e não por meio de iterações repetidas.

Como as informações de laboratório se transformam em realidade na fábrica

O monitoramento contínuo em tempo real do laboratório ao processo é realizado através de:

  • Espectroscopia Raman inline implantada como tecnologia analítica de processos
  • Tecnologias analíticas de processos reutilizadas de forma consistente da P&D até a produção
  • Monitoramento simultâneo de múltiplos pontos de medição para parâmetros críticos do processo
  • Avaliações quimiométricas realizadas diretamente no equipamento em tempo real
  • Operação em ambientes exigentes e com classificação ATEX

Em vez de reconstruir o conhecimento em cada escala, as informações são preservadas e reutilizadas, criando uma base analítica única e confiável por todo o ciclo de vida da produção.

Valor mensurável

Das informações de desenvolvimento ao impacto mensurável na produção

Em operações com produtos químicos finos, a fragmentação das informações se traduz diretamente em ciclos de desenvolvimento mais longos, maior desperdício e uma entrada mais lenta no mercado. As tecnologias analíticas contínuas do laboratório para o processo transformam a intenção de desenvolvimento em realidade operacional.

Os produtores podem demonstrar:

  • Compreensão mais rápida dos processos e redução do tempo de lançamento no mercado
  • Menos surpresas no aumento de escala e menos retrabalho
  • Menor consumo de matérias-primas e energia através de uma otimização direcionada
  • Maior produtividade usando ativos existentes
  • Operação mais segura e em conformidade através da redução de intervenções manuais

Esses resultados são realizados antes que ocorram perdas na produção, e não corrigidos posteriormente.

Dois funcionários observam as sondas Raman da Endress+Hauser instaladas na fábrica de produtos químicos finos da Evonik ©Endress+Hauser
Estudo de caso

Comprovado em escala de produção: Evonik

A Evonik demonstra como a análise contínua transforma o desenvolvimento e a fabricação de produtos químicos finos. Ao substituir a amostragem manual pela espectroscopia Raman inline e aplicar os mesmos modelos analíticos da fase de P&D à produção, o conhecimento sobre o processo é mantido ao longo do aumento de escala e traduzido diretamente em uma operação mais segura e eficiente.

O que a Evonik pode demonstrar na prática:

  • Transferência direta de modelos analíticos do desenvolvimento para a produção
  • Monitoramento em tempo real, substituindo a amostragem manual lenta e propensa a erros
  • Esforço de calibração reduzido e resultados quantitativos mais rápidos
  • Maior segurança e eficiência da operação, incluindo em zonas ATEX
  • Compreensão mais rápida dos processos e redução do tempo de lançamento no mercado

Com mais de 50 pontos de medição e 16 analisadores Raman implantados globalmente, essa abordagem mostra como a análise contínua permite uma fabricação escalável e confiável.

Dr. Andreas Ohligschläger na Evonik

"Com os espectros Raman, é possível atribuir picos isolados às substâncias individuais da mistura. Isso reduz significativamente o trabalho de calibração e leva rapidamente a resultados quantitativos."

Dr. Andreas Ohligschläger, Engenheiro de PAT, Evonik Industries AG
Nosso conhecimento especializado

Por que a Endress+Hauser?

A Endress+Hauser auxilia os fabricantes de produtos químicos finos e especializados a projetar processos previsíveis e escaláveis, integrando a tecnologia analítica de processos diretamente nos fluxos de trabalho de desenvolvimento e produção.

  • Profundo conhecimento em processos químicos e especializados
  • Sistemas Raman robustos para ambientes exigentes
  • Forte experiência global em projetos e engenharia de aplicações
  • Parcerias de serviço de longo prazo que garantem continuidade e confiabilidade

Desde o desenvolvimento inicial até a produção em grande escala, garantimos que o que foi aprendido no laboratório se torne uma parte repetível e confiável das operações diárias.

Implementação nas operações

Que perguntas devemos fazer ao considerar a espectroscopia Raman?

Analise as perguntas e os critérios de decisão que os engenheiros de processo usam para avaliar se o processo está pronto para a adoção da tecnologia Raman, antes de comprometer tempo e recursos para a implementação.

Produtos em destaque

Conheça nossos sistemas de espectroscopia Raman

/
Perguntas frequentes

Tudo o que você precisa saber

Próximos passos

Contato

Converse sobre os desafios de seus processos com nossos especialistas na indústria química. Estamos aqui para ajudá-lo.

Notas finais

Você também pode achar interessante