Participe dos nossos webinars gratuitos sobre automação de processos

Faça perguntas, obtenha respostas!

Junte-se a nós em nossos webinars gratuitos, abrangendo uma variedade de tópicos de automação de processos. Esta é a sua chance de descobrir mais e conversar diretamente com nossos especialistas!

Benefícios

  • Ao vivo e interativo - nossos especialistas estão à disposição para responder suas perguntas.

  • Os nossos webinars gratuitos podem ser facilmente acessados conforme sua conveniência.

  • Com uma ampla variedade de tópicos, você certamente encontrará um assunto de seu interesse!

Fevereiro/18

Como dimensionar medidores de vazão ©Endress+Hauser

Como dimensionar medidores de vazão>>>
O dimensionamento de medidores de vazão tem uma importância enorme no que diz respeito a definição de um medidor. Alinhar as expectativas de performance e ter uma projeção do desempenho do medidor para as condições específicas do processo é fundamental para que no fim, os melhores resultados sejam obtidos. O uso de softwares como o Applicator viabilizam o dimensionamento e agregam outros elementos e alertas que tornam o processo de especificação de um medidor muito mais confiável. Você sabe como dimensionar corretamente os medidores de vazão? Confira neste webinar!

Março/18

©Endress+Hauser

Indústria farmacêutica: Como reduzir o risco de falhas através da medição de temperatura? >>>
A medição de gases e vapor ainda costuma gerar muitas dúvidas no momento da especificação e seleção do medidor ideal para uma aplicação. Infelizmente, em muitas ocasiões o medidor incorreto (ou sem a correta especificação) é aplicado, gerando muitos problemas, pois o medidor não corresponde às expectativas. O intuito deste Webinar é dar orientações preliminares sobre alguns cuidados que devem ser tomados para evitar este tipo de dor de cabeça.

Abril/18

©Endress+Hauser

Descomplicando a medicação de vazão de gases e vapor>>> A medição de gases e vapor ainda costuma gerar muitas dúvidas no momento da especificação e seleção do medidor ideal para uma aplicação. Infelizmente, em muitas ocasiões o medidor incorreto (ou sem a correta especificação) é aplicado, gerando muitoso problemas, pois o medidor não corresponde às expectativas. O intuito deste Webinar é dar orientações preliminares sobre alguns cuidados que devem ser tomados para evitar este tipo de dor de cabeça. Não perca!

Abril/18

©Endress+Hauser

Consistência nas medições entre laboratório e processo >>>A diferença nos resultados obtidos na comparação entre instrumentos de bancada e instrumentos de processo podem resultar em dores de cabeça que envolvem desde a necessidade de novas comparações (retrabalho), até o surgimento de dúvidas quanto a confiabilidade dos instrumentos utilizados. Nesse cenário, como é possível reduzir os erros de comparação a níveis desprezíveis e garantir valores de medições consistentes entre laboratório e processo?

Maio/18

©Endress+Hauser

Noções básicas sobre Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS) - Parte 1 >>> Cada vez mais, usuários de diversas indústrias necessitam dimensionar malhas SIL, realizar testes de validação de malhas, mitigar riscos relacionados a danos à vida humana, ao patrimônio e ao meio ambiente. Na primeira etapa deste webinar, dividido em dois módulos, abordaremos: segurança funcional, risco, classificação de falhas, normas IEC61508 e 61511, sistemas instrumentados de segurança e riscos e danos de acordo com a IEC61511.

Junho/18

©Endress+Hauser

Selecionando o medidor de vazão ideal para a sua aplicação >>> A grande variedade de princpípios e modelos diferentes de medidores de vazão é o resultado de anos de evolução tecnológica mas pode representar uma grande barreira para que o medidor correto seja escolhido para cada aplicação. A definição do modelo correto auxilia na otimização de custos e no aumento da performance de processo, portanto é de extrema importância! Venha conhecer os conceitos por trás dos diferentes princípios de medição de vazão e como utilizar ferramentas para selecionar o medidor de vazão ideal para sua aplicação!

Julho/18

©Endress+Hauser

Calibrando sensores de análise de líquidos: Como e porque calibrar eletrodos de pH, sensores de condutividade >>> Manter os sensores calibrados corretamente contribui positivamente para a qualidade nos processos industriais garantindo que a medição do instrumento seja mais exata possível, atendendo as exigências legais. Neste webinar esclarecemos tópicos como: frequência de calibração, quando deve ser feita a troca do sensor, além de quais são os principais métodos para a calibração e como interpretar seus resultados, pois a correta interpretação dos resultados facilitam as rotinas das análises.

Julho/18

©Endress+Hauser

Noções básicas sobre Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS) - Parte 2 >>> Neste webinar, apresentamos os principais fatores relacionados a Sistemas Instrumentados de Segurança dentro do conceito de ciclo de vida preconizado pela IEC 61511. Níveis SIL, Funções Instrumentadas de Segurança, probabilidades de falha sob demanda, redundâncias homogênea e heterogênea, entre outros!

Agosto/18

©Endress+Hauser

Dicas de instalação e configuração básica de medidores de vazão Coriolis >>> O coriolis é medidor fácil de ser instalado, configurado e proporciona uma cobertura de autodiagnostico extremamente abrangente. Neste webinar, apresentamos dicas de instalação, formas de se realizar uma configuração rápida e segura, além de maneiras simples de diagnosticar a “saúde” do equipamento.

Agosto/18

©Endress+Hauser

Medição de temperatura na indústria química e petroquímica através de multipontos >>> O grau de criticidade da medição de temperatura na indústria química e petroquímica muitas vezes requer soluções especiais, além de sensores especiais com dificuldades de instalação. Pensando nisso, a Endress+Hauser apresenta a sua linha de sensores de temperatura multipontos, para medições críticas em reatores e outras aplicações.

Agosto/18

©Endress+Hauser

Medição de vazão de água que cabe no seu bolso >>> Nos mais diversos segmentos industriais, tem aumentado constantemente a demanda por instrumentos de medição simples, confiáveis e livres de manutenção. O monitoramento e redução do desperdício/consumo de água é um tema que ganha mais importância dia após dia e que, com certeza, será um dos assuntos mais importantes ao longo dos próximos anos. Como monitorar o consumo de água do meu processo gastando pouco e garantindo eficiência e qualidade nesta medição?

Agosto/18

©Endress+Hauser

Tecnologia para medição de densidade na indústria de Primaries - conceitos e aplicações>>> Existem tecnologias variadas de medição de densidade em processo, porém quando se fala deste paramêtro na indústria de Primaries em especial mineração, qual a aplicação correta a ser usada?

Setembro/18

©Endress+Hauser

Manutenção preditiva e digitalização de dados na indústria>>> Como acessar dados se seus ativos de forma mais rápida e segura? Onde armazená-los? Como potencializar o uso de instrumentos Endress+Hauser que eu já possuo em minha planta? Como melhorar meus procedimentos de manutenção e aumentar a disponibilidade em minha planta? As respostas a essas perguntas não parecem estar diretamente conectadas, certo? Não para nós!
Neste webinar, nossa intenção é que você entenda como nossas soluções para indústria química podem aumentar sua lucratividade e a segurança de sua planta.

Outubro/18

©Endress+Hauser

Tecnologias de medição de nível em caldeiras >>> Você sabe quais são as tecnologias utilizadas para medição de nível de caldeiras, seus principais desafios e alternativas para atingir maior segurança, confiabilidade e performance? Confira no webinar Endress+Hauser.

Outubro/18

©Endress+Hauser

Garantindo a qualidade do processo através da medição de densidade/concentração em linha >>> Nos diversos segmentos da indústria e processos, a densidade/concentração de fluidos é um parâmetro importante e, muitas vezes, crucial no monitoramento da qualidade do produto, bem como no controle do processo. Se a densidade/concentração do fluido é conhecida, outros parâmetros podem ser avaliados, especialmente para cálculos especiais. Neste webinar, abordaremos algumas formas de fazer este tipo de medição de forma precisa e confiável, bem como daremos exemplos de aplicações.

Outubro/2018

©Endress+Hauser

Noções básicas sobre Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS), Parte 3 - Final >>> Na última parte desta série de webinars com foco em sistemas instrumentados de segurança (SIS), falaremos sobre a teoria da segurança funcional em processos industriais e trataremos dos testes de funcionalidade das malhas de segurança. Quais parâmetros de segurança dos subsistemas estão relacionados aos prooftests? Qual o impacto dos lambdas e do autodiagnóstico dos componentes? O que as seguradoras exigem a respeito das malhas SIL? Não perca!

Dezembro/2018

©Endress+Hauser

Por que utilizar registradores gráficos em meio à Indústria 4.0? - 04.12.18 - INSCREVA-SE >>> Fala-se muito em Indústria 4.0, IIoT, inovações e o futuro da instrumentação/automação. Em meio a tantos conceitos, os registradores gráficos ainda têm espaço?
Neste webinar, a Endress+Hauser apresentará um pouco do seu portfolio de registradores e como estes instrumentos podem facilmente ser aplicados na atual conjuntura, além de serem muito úteis para a indústria.

Dezembro/18

©Endress+Hauser

Garantindo a qualidade do processo através da medição de viscosidade em linha - 06.12.18 - INSCREVA-SE >>> Nos diversos segmentos da indústria e processos, a viscosidade do fluído é um parâmetro importante no monitoramento da qualidade do produto/processo, bem como no controle do processo. Na maioria das vezes, esta medição é realizada através da coleta periódica de amostras de produto em campo e realiza-se uma comparação com um viscosímetro de laboratório. Esse método, além de não proporcionar um monitoramento “online” das variações de processo, demanda a dedicação de um operador de campo para esta tarefa, o que demanda também custos!