Conecte sua medição de pressão ao futuro
Segurança de processos aprimorada através do Cerabar e Deltabar
Desafios recentes nas indústrias
Existem várias razões pelas quais a facilidade de operação é uma grande vantagem. Muitas indústrias estão sofrendo com a crescente escassez de pessoal qualificado. Grandes revisões da fábrica envolvem prestadores de serviço cuja equipe não possui um conhecimento aprofundado dos equipamentos e sistemas no local. A quantidade de equipamentos relacionados à segurança também aumentou significativamente nos últimos anos, por exemplo na indústria química e, com isso, o número de custosos testes funcionais de nível de integridade de segurança (SIL)
Operação facilitada
Para atender a todos esses desenvolvimentos, simplificamos a nova linha de medição de pressão Cerabar e Deltabar. Isso é refletido em sua operação intuitiva através do aplicativo SmartBlue, que inclui sequências de operação guiadas para comissionamento e testes funcionais SIL. Isso é possibilitado por uma interface Bluetooth adicional, que alcança distâncias de até 15 metros. Assim, mesmo pontos de medição de difícil acesso ou em áreas classificadas são fáceis de manter.
Pronto para a indústria 4.0
O guia NAMUR "Sensores de Processo 4.0" nomeia três critérios para sensores de processo digitais: comunicação sem fio, diagnóstico do sensor e a disponibilização de informações sobre o sensor e o processo. Com as funções Bluetooth® e Heartbeat Technology disponíveis opcionalmente, as novas linhas de produtos Cerabar e Deltabar atendem a esses critérios.
Heartbeat Technology
Por exemplo, a Heartbeat Technology apoia a equipe de manutenção para verificar seus pontos de medição. Isso pode ser feito através de uma conexão Bluetooth e o aplicativo SmartBlue em menos de 3 minutos sem interrupção do processo. Um protocolo de verificação, que fornece informações detalhadas sobre todos os testes, é gerado automaticamente. Isso atinge uma cobertura total de testes de mais de 95 por cento. Agora é possível planejar revisões de fábrica e trabalhos de manutenção para medidores com antecedência e reduzir o tempo de inatividade.