The Endress+Hauser Group

Media center

Eventos

Your career with Endress+Hauser

Suporte online

Informação de contato

E-direct Shop

Aproveite para comprar os seus instrumentos de medição pela internet. Só no E-direct você encontra o melhor produto para a sua aplicação, pelo menor preço, de uma forma rápida, fácil e segura.

E-direct Shop

É difícil ter um sinal de nível confiável no tanque de vapor?

A Endress+Hauser traz até você maior disponibilidade da fábrica com soluções de medição melhores e mais seguras

Se o nível de água estiver muito baixo, o aquecimento da água dos tubos da parede pode causar sérios acidentes, resultando em reparos caros, quedas de energia e ferimentos ou morte de pessoas. Se o nível estiver muito alto, a água da caldeira vaza sobre o superaquecedor ou turbina e pode causar danos resultando em altos custos de manutenção ou quedas da turbina ou da caldeira. Controlar o nível de água requer técnicas sofisticadas uma vez que a medição de nível deve ser exata e transmitida para o sistema de controle.

Benefícios

  • O sensor de nível pode ser operado 24+ horas sem supervisão como parte de um dispositivo de limitação. De acordo com as condições EN 12952-7, seção 7.3.9 neste propósito. Operações de 72 horas ou operações sem supervisão também são cobertas.

  • O certificado pode ser utilizado em todos os estados membros europeus a presumir conformidade do acessório de segurança com a Pressure Equipment Directive (PED), se completa com um atuador apropriado (isto é, contator, válvula de segurança)

O nível de medição da pressão do diferencial (dp) pode ser complicado

Colaboradores da fábrica estão familiarizados com transmissores dp uma vez que eles tem um extenso histórico de operação. Por outro lado, eles tem limitações. A saída de um transmissor dp convencional tem inconsistências causadas principalmente por mudanças na estatística de pressão e densidade da água em cada trecho, no vapor e água dentro da caldeira. Água em alta pressão resulta em alterações na densidade, independente das alterações causadas por variações de temperatura.

Alta disponibilidade com uma alternativa inovadora

É por isso que oferecemos a você transmissores com radar de ondas guiadas integrado (Levelflex). Estes transmissores garantem grande disponibilidade da fábrica oferecendo maior capacidade detecção de níveis, mesmo em condições difíceis.

Nossos clientes de engenharia gostam muito disso por conta do:

  • Design compacto

  • Fácil instalação e operação

  • Medições mais confiáveis e alta performance

  • Tempo de resposta rápido

  • Controle, análise e comunicação aprimorado

Não é um simples transmissor, mas uma solução bypass completa

E mais, nós oferecemos o Levelflex como uma solução bypass completa de qualidade, que reduz seus gastos em aprox. 25% com o desenvolvimento de uma nova fábrica ou a sua modernização. Como o equipamento Levelflex de radar guiado também pode ser pré-montado no bypass e pré-configurado quando entregue, você pode reduzir os custos de carregamento e montagem. No final, o radar guiado Levelflex é praticamente livre de manutenção uma vez que ele não tem nenhuma parte de movimento mecânico, e portanto reduz a queda de energia da fábrica

Certificados disponíveis: EN12952-11:2007 e EN12953-9:2007

O Levelflex M, assim como o novo Levelflex FMP 54, tem certificado TÜV de acordo com as duas normas, EN 12952 e EN 12953. Isso significa que o construtor de recipientes de vapor pode instalar o Levelflex em uma combinação redundante (1oo2 ou 2oo3) como uma proteção de nível de água baixo (LWL) ou nível de água alto (HWL) em conjunto com ambos Transmissor Universal com Controle de Função RMA42 ou segurança PLC.