Os resultados do novo Centro de Produções no Brasil superam as expectativas

Após um ano do início de suas atividades, o primeiro Centro de Produções no Brasil já supera metas e planos traçados.

Em 29 de março de 2013 foi fabricado no Brasil o primeiro instrumento da Endress+Hauser. Um marco, após 10 anos de investimentos contínuos no Brasil.
Em apenas um ano, foram produzidos cerca de 5 mil medidores de 1.500 modelos diferentes!
Atualmente, cerca de 70% dos instrumentos de nível, pressão e vazão que são cormercializados no país são fabricados nacionalmente.
Para o futuro, o centro de produções pretente fornecer instrumento não só para o Brasil, mas para toda a América Latina.

Benefícios

  • Agilidade no prazo de entrega;

  • Flexibilidade com a produção local;

  • Garantia da qualidade Endress+Hauser, agora, produzido no Brasil.

Um história que se iniciou em 2003

Dessde de 2003, quando o Centro de Vendas da Endress+Hauser se transformou em uma subsidiária 100% do grupo, iniciou-se um histórico de crescimento contínuo, ano após ano.

Fruto deste crescimento, em 2012 iniciou-se o projeto para a instalação de uma fábrica no Brasil. Após investimentos de cerca de €8 milhões de recursos próprios, em 29 de março de 2013 iniciamos a produção do primeiro instrumento, sendo oficialmente inaugurada em 08 de novembro de 2013.

Produção de medidores de nível em Itatiba/SP - Brasil ©Endress+Hauser

A mesma qualidade em qualquer parte do mundo

Com o objetivo de fornecer um produto de alta qualidade a Endress+Hauser padroniza todas as unidades fabris ao redor do mundo.

Atualmente, todos os componentes dos instrumentos são importados, entretanto, a intenção é nacionalizar alguns itens, desde que sejam mantidos os mesmos padrões de qualidade que encontramos na Suíça.

Moderna e tecnológica

Totalmente moderna, a fábrica conta com tecnologia de ponta para as linhas de nível, pressão e vazão.

Sistema de calibração de medidores de vazão Endress+Hauser ©Endress+Hauser
  • Certificação ISO9001:2008, ISO14001:2004 e OHSAS18001:2007;

  • Certificação para produção de equipamentos para áreas explosivas;

  • Geração automática de documentação e gravação eletrônica nos medidores;

  • Ambiente de produção controlado com referência do ponto de gravidade local com precisão de sete casas depois da vírgula;

  • Linha de produção inteligente: reduz ao máximo os riscos de erros humanos.

Contato