Melhores resultados para o seu tratamento de água das minas

Cumpra com as leis ambientais e reduza seus custos através do avanço dos processos de tratamento de água das minas

A água desempenha um papel crucial nas operações de mineração. Não só as pessoas que trabalham nas minas dependem disso, mas também muitos dos processos de mineração consomem muita água. Isso pode ser um problema, já que muitas minas estão localizadas em áreas remotas sem acesso suficiente à água. E a preparação da água utilizada em processos como lixiviação ou flutuação consome energia e produtos químicos. Finalmente, as minas devem descarregar a água usada no meio ambiente sem prejudicá-lo.

Da dessalinização até a descarga

Cada vez mais minas dependem de processos de extração de água, como dessalinização via osmose reversa, para garantir o abastecimento de água. Mas esses processos devem ser monitorados de perto para garantir os resultados. O mesmo vale para a preparação da água industrial. Somente com controle rigoroso de parâmetros, como pH e oxigênio dissolvido, o uso de energia e produtos químicos pode ser otimizado. O mesmo é válido para o tratamento da água depois de ter sido usada para se certificar de que os regulamentos ambientais tenham sido cumpridos.

  • Dessalinização

  • Preparação da água

  • Tratamento de águas residuais

Tratamento de água industrial

Filtragem de membrana ©Endress+Hauser
Tratamento de águas residuais ©Endress+Hauser

Processos de tratamento de água das minas

Filtragem de membrana

Dessalinização com osmose reversa

A osmose reversa é uma das técnicas de dessalinização mais comuns. É feita a partir da filtragem da água do mar através de membranas especiais. O desafio é ter o maior número possível de ciclos de filtragem sem prejudicar as membranas que são propensas a bloqueios e processos como a incrustação e a escamação. Portanto, os parâmetros mais importantes além da vazão são a pressão diferencial de um lado e a qualidade da água, por outro, que é monitorada na entrada.

Memosens sensor

Preparação da água das minas

Um dos parâmetros mais importantes para a água de mineração é o pH para garantir a eficiência da sedimentação e da turbidez para determinar o nível dos sólidos em suspensão. Os sensores digitais Memosens são altamente precisos e podem ser facilmente calibrados sem prejudicar o processo graças a um cabeçote removível onde os dados são armazenados. Você pode conectar até oito sensores Memosens a um transmissor Liquiline para facilitar o controle da qualidade da água.

Filtro de banda para desidratação de lodo

Tratamento de águas residuais

Quando a questão é o tratamento de águas residuais, o principal desafio é encontrar o equilíbrio ideal entre a qualidade do efluente e os custos. A Endress+Hauser pode ajudá-lo a encontrar e a manter esse equilíbrio graças ao nosso dedicado portfólio relacionado à água. Nossa solução para o controle de aeração, por exemplo, pode ajudá-lo a economizar até 30% da energia utilizada. E você pode melhorar os resultados de desidratação e reduzir o consumo de substâncias químicas no tratamento de lodo com um medidor de vazão Coriolis.

Navegue pelo nosso portfólio!

Benefícios

A Endress+Hauser tem mais de 60 anos de experiência na indústria de água e esgoto. Logo, podemos não apenas apoiá-lo com um portfólio dedicado de instrumentos e soluções desenvolvidas especificamente para desafios relacionados à água, mas também com o vasto conhecimento de nossos especialistas da indústria da água. Eles estão dedicados a reduzir seus custos de tratamento de água sem comprometer a segurança de seus funcionários e do meio ambiente.

  • 30%

    dos custos de energia, no máximo, podem ser economizados usando nossa solução para o controle de aeração

  • 20%

    de economia de custos devido ao menor consumo de produtos químicos condicionados para tratamento de lodo

  • +60

    anos de experiência na indústria de água e esgoto