Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Produção de aço segura e confiável

Melhore a segurança de sua produção de aço com nossa oferta especial de software e medição

Altas temperaturas, metal derretido e cargas pesadas - a produção de aço exige muito do homem e da máquina. Por isso, é natural que a segurança e a disponibilidade sejam as principais prioridades para gerentes de siderúrgicas. Não basta prevenir acidentes potencialmente fatais, também é necessário certificar-se de que a produção extremamente competitiva nunca pare. Para isso, você precisa de equipamentos de medição robustos que fornecem dados confiáveis e soluções de controle inteligentes.

Como podemos ajudar

Em conformidade com as normas de segurança funcional IEC/EN 61508 (classificação de riscos de processo conhecido como SIL - Nível de Integridade de Segurança) e IEC/EN 61511 (segurança de processo usando instrumentação conhecida como Sistemas Instrumentados de Segurança) de acordo com a EN 13849 com especialistas de processo que irão orientá-lo em cada uma das etapas de seleção dos melhores instrumentos, serviços e soluções otimizados para a indústria com base em nosso portfólio completo com mais de 60 anos de experiência.

  • Monitoração segura de circuitos críticos de água de refrigeração

  • Medição de nível de ácido e prevenção contra transbordamento

  • Instrumentação SIL certificada

  • Monitoramento on-line dos pontos de medição

Applications

Monitoração segura de circuitos críticos de água de refrigeração

Falhas em circuitos de água podem ser muito perigosas para equipamentos e pessoas. Especialmente em uma fábrica de aço, onde são usadas para controlar as temperaturas muito altas de vários tipos de refrigeração por lança de oxigênio em convertedores e painéis de parede e teto de fornos a arco elétricos. Além disso, a qualidade da água deve ser monitorada regularmente para impedir o crescimento de algas ou até bactérias infecciosas como a legionela.

Produção de aço
Nosso conhecimento em campo

Os sensores para monitorar esses processos foram desenvolvidos para suportar as condições adversas em uma fábrica de aço.

  • Nossa solução de detecção de vazamento mede as vazões de entrada e saída do circuito por meio de medidores de vazão adequados, eletromagnéticos ou ultrassônicos. As temperaturas de entrada e saída são adquiridas a partir de sensores localizados próximos aos medidores de vazão.

  • A qualidade da água do circuito de refrigeração é controlada pelo monitoramento de parâmetros como pH, incrustação de silicato e oxigênio. Nosso portfólio para análise de líquidos, incluindo sensores e transmissores digitais, permite uma medição confiável.

Medição de nível de ácido e prevenção contra transbordamento

A criação de chapas de metal de alta qualidade inclui decapagem. Esta etapa do processo usa diferentes tipos de ácidos para remover impurezas. O manuseio desses ácidos representa um desafio ambiental e um problema de segurança. Acima de tudo, os tanques de armazenamento de ácido devem ser monitorados de perto para evitar um transbordamento.

Tanques de ácido
Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser oferece instrumentos de nível por radar projetados especificamente para suportar meios agressivos e apoiá-lo na instalação para produzir resultados confiáveis.
Também oferecemos uma solução completa de automação de prevenção contra transbordo, que o ajudará a cumprir os requisitos de prevenção, economizando tempo e dinheiro.

Instrumentação SIL certificada

O bom controle do processo depende dos instrumentos que estão sendo usados. Para avaliar um sensor, os operadores podem contar com as normas do setor, tais como a IEC 61511. Ela descreve os níveis de integridade de segurança (SIL) que são uma referência estabelecida para a integridade de segurança de um sistema.

Níveis integrados de segurança (SIL)
Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser possui um dos mais extensos portfólios de instrumentos certificados IEC 61508, criados de acordo com a segurança pelas normas de desenvolvimento. Para desenvolvimento de hardware e software, implementamos medidas padronizadas para evitar erros sistemáticos e controlar falhas aleatórias. Saiba mais sobre nosso portfólio SIL.

Monitoramento on-line dos pontos de medição

Uma das maneiras básicas de melhorar a segurança dos funcionários é reduzir o tempo que eles passam nas áreas classificadas.

Monitoramento on-line Netilion
Nosso conhecimento em campo

As novas tecnologias de medição on-line e digital permitem controlar seus processos remotamente. A Endress+Hauser desenvolveu vários serviços digitais para oferecer suporte às suas operações.

Descubra como você pode melhorar a segurança e a disponibilidade da fábrica

Processo de aços ©Endress+Hauser
Sistema de detecção de vazamento em um convertedor ©Endress+Hauser
Sistema de detecção de vazamento ©Endress+Hauser

Benefícios

A disponibilidade da fábrica e a segurança são pontos sensíveis que exigem um parceiro em que você possa confiar e que não esteja interessado apenas em lucros a curto prazo, mas no desenvolvimento de relações sustentáveis. Não procure mais! A Endress+Hauser é um parceiro confiável de siderúrgicas há mais de 60 anos e em mais de 100 países. Nossos instrumentos e soluções - desenvolvidos para as necessidades específicas da indústria - são confiáveis em todo o mundo.

  • 200.000+

    sensores de temperatura instalados em processos de produção de aço com segurança crítica.

  • 55.000

    sensores integrados em 65 projetos de otimização digital.

  • 2,6 mil.

    instrumentos de campo entregues para operações minerais e metais desde 2007.

Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias