Transmissores de pressão manométrica com eletrônica remota
Utilizando cabos elétricos ao invés de capilares.
Pressão é uma das variáveis mais presentes dentro da indústria. Monitorar e controlar pressão em tubulações não só é importante para manter uma boa produção, mas também para proporcionar
segurança no processo.
Aplicação e Desafio:
-
Pressão é uma das variáveis mais presentes dentro da indústria. Monitorar e controlar pressão em tubulações não só é importante para manter uma boa produção, mas também para proporcionar segurança no processo.
Por esses motivos o dimensionamento e especificação dos transmissores de pressão deve ser feita de forma cuidadosa. Devemos olhar não apenas para as condições de processo, como temperatura do fluido e pressão da linha, mas também para as condições em que o equipamento irá trabalhar.
Um dos grandes vilões para os instrumentos de medição de pressão, principalmente para o time de manutenção, é vibração das linhas. Muitas vezes as placas eletrônicas dos equipamentos são danificadas pois, devido à grande vibração, seus componentes acabam se soltando.
Uma solução utilizada, muitas das vezes, é o sensor com capilar e fluido de enchimento, fazendo com que a parte eletrônica não fique conectada na
tubulação.Capilares, entretanto, nos trazem uma série de riscos, como a possibilidade de amassá-los, furá-los, ou até termedições falsas devido a mudanças externas de temperaturas, dilatando ou contraindo seu fluido de enchimento.
Cléber e seu time foi um dos que mais se beneficiaram dessa tecnologia, pois o reparo dos equipamentos danificados era da responsabilidade do time de manutenção e a queda em quantidade de reparo foi grande.
Para solucionar essa dificuldade no uso dos transmissores com os capilares, a Endress+Hauser possui transmissores de pressão, tanto manométricos, absolutos e diferenciais, que utilizam cabo elétrico em vez de capilar, proporcionando uma medição com menos risco de falhas e danos, e mantendo a ideia de isolar a eletrônica do equipamento das vibrações das linhas.
Solução:
Na unidade da Cargill de Goiânia, o modelo aplicado nas tubulações que tem excesso de vibração é o Cerabar PMP51 com eletrônica remota utilizando cabo elétrico ao invés de capilares. Isso permite uma segurança de processo e disponibilidade de produção maiores, uma vez que a troca de equipamentos por danos de vibração na eletrônica não ocorre mais. Ele combina robustez com diversos benefícios: por exemplo, operação local ou remota muito fácil e manutenção baseada em condições, o que promove melhor gestão de paradas programados da fábrica.
O software foi desenvolvido para simplificar o manuseio. Assistentes intuitivos e claros guiam o usuário pelo comissionamento e testes funcionais do equipamento. Atualmente a versão do Cerabar PMP51B pode ser controlada remotamente através do aplicativo SmartBlue trazendo uma conexão bluetooth segura, reduzindo os acidentes locais e facilitando o acesso quando os equipamentos estiverem em áreas de difícil acesso.
Informações adicionais entre em contato com time da Endress+Hauser:
Diogo Magalhães – Gerente de Produto Pressão e Temperatura
diogo.magalhaes@endress.com
Delso Nicola – Gerente de Industria Alimentos e Bebidas
delso.nicola@endress.com