Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Cidade-esponja — água para o futuro

Monitoramento de dados para reciclagem da água da chuva

Em 2024, a cidade de Schaffhausen iniciou um projeto moderno de “cidade esponja” no parquinho da escola Kreuzgut. O conceito envolve a gestão sustentável da água da chuva, usando as combinações certas de solo, vegetação e construção para absorver a água da chuva e retê-la como uma esponja.

Transmissão segura de dados do ponto de medição da cidade-esponja para o usuário remoto ©Endress+Hauser
Área da cidade-esponja em um pátio de escola em Schaffhausen ©Endress+Hauser

Área da cidade-esponja em um pátio de escola em Schaffhausen

O resultado

  • A cidade de Schaffhausen agora pode analisar os efeitos da estrutura do solo e da seleção de plantas na infiltração da água da chuva, com as medições transmitidas continuamente para a Netilion.

  • O melhor de tudo é que o acesso remoto aos dados reduz a interrupção das operações escolares no local.

  • Com o monitoramento de dados, todos os envolvidos podem avaliar o sucesso desse projeto e fazer uma contribuição significativa para o planejamento de futuros projetos de cidades-esponja na Suíça e em outros países.

Ruth Arnheiter, Engenheira Ambiental, HOLINGER AG

"Com uma solução de medição inteligente em conjunto com a Netilion, podemos analisar o comportamento da infiltração remotamente e tirar conclusões para futuros projetos de cidades-esponja."

Ruth Arnheiter , Engenheira Ambiental
HOLINGER AG

O desafio

Grün Schaffhausen e a HOLINGER AG criaram um projeto-piloto de monitoramento de dados para medir a retenção de água, a umidade do solo e a temperatura do ar no terreno da escola.

Para o planejamento, a cidade colaborou com o arquiteto paisagista Daniel Bösch e a empresa de engenharia HOLINGER AG. Bösch supervisionou a implementação, e a empresa Frei Thayngen AG realizou a construção. A Mobiliar Insurance, juntamente com o projeto de cidade inteligente da cidade de Schaffhausen, forneceu uma parte importante do financiamento.

A solução

A Endress+Hauser apresentou a solução ideal com o ecossistema de IIoT Netilion. Para a amostragem de água, as sondas de nível foram incorporadas em tubos no solo, com os sensores monitorando os valores e permitindo o acesso seguro via smartphone, tablet ou PC. O gabinete de controle contém componentes que capturam, armazenam e visualizam os dados localmente e também estabelecem uma conexão segura com o ecossistema de IIoT Netilion. Os usuários podem visualizar os valores de medição em qualquer dispositivo e exportá-los, se necessário.

  • O Waterpilot FMX11 é uma sonda de nível hidrostático.

  • A Trime PICO 64 é uma sonda de umidade para solos heterogêneos do fabricante IMKO.

  • O TST434 é um sensor de temperatura para monitorar a temperatura ambiente.

  • O Ecograph T RSG35 é um gerenciador de dados gráfico que funciona como um display local de todos os valores de medição.

  • O Field Edge SGC500 é um equipamento de borda para transferência de dados para o Netilion.

  • O Netilion Value é um serviço de monitoramento digital.

  • Um modem e um cartão SIM fornecidos pelo cliente.