Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Elimine os problemas de pressão diferencial

Aumente a confiabilidade em até 10 vezes com sensores de pressão de diferencial eletrônico (dp)

A medição de pressão diferencial (dp) é amplamente utilizada para medir o nível em tanques pressurizados e a vácuo. Porém, a medição de dp tradicional que usa linhas de impulso e capilares apresenta desvantagens em termos de precisão devido às diferenças de temperatura, por exemplo, e custo total de propriedade.

Benefícios

  • Confiabilidade: O novo sistema eletrônico de pressão diferencial elimina os problemas mecânicos tradicionais resultando em maior precisão de medição, disponibilidade e confiabilidade do processo.

  • Segurança: Os riscos de segurança são minimizados com a nova arquitetura e o novo design do sistema eletrônico de pressão diferencial.

  • Custo otimizado: Baixo custo total de propriedade devido ao tempo reduzido de instalação, manutenção, tempo parado e especificações extras.

Tecnologia de sensor confiável, seguro e com custo otimizado

O novo sistema eletrônico de pressão diferencial da Endress+Hauser é formado por um transmissor com dois sensores, oferece tecnologia comprovada de sensor de pressão de maneira nova e revolucionária. O transmissor calcula a pressão diferencial de ambos os sensores e transmite o nível, o volume ou a massa através de 4...20 mA/HART como um equipamento alimentado por malhas bifásicas, aumentando a confiabilidade e a segurança, além de reduzir os custos.

Elimine as medições incorretas

Geralmente, os problemas encontrados com os sistemas dp convencionais que usam linhas de impulso incluem obstruções, congelamento, vazamentos e condensação. Mesmo os sistemas de dp que usam capilares abastecidos por óleo enfrentam problemas em aplicações com temperatura ambiente variável. O dp eletrônico Deltabar FMD71 e FMD72 elimina esses problemas - você não se beneficia apenas dos valores medidos com precisão, mas também da maior confiabilidade e segurança em seu processo.

O melhor sensor para sua aplicação

Nossos sistemas eletrônicos dp permitem que você selecione as melhores conexões de processo, invólucro e células de medição baseadas nas necessidades de sua aplicação:

  • A célula cerâmica do Ceraphire® (FMD71) é resistente ao vácuo e se adapta bem a meios corrosivos e abrasivos. Baseada na tecnologia do sensor capacitivo, ela oferece segurança adicional com sua função de automonitoramento.

  • A célula de silício no FMD72 oferece compensação de temperatura para medição precisa – mesmo em aplicações com temperaturas que mudam rapidamente!

Maior segurança do processo

Os riscos de segurança são minimizados com a nova arquitetura e o novo design do sistema eletrônico de pressão diferencial:

  • Eliminação de vazamentos da tubulação e conexão encontrados em sistemas tradicionais

  • Eliminação de eventos de condensação ou evaporação (inconsistências de trechos secos/úmidos) e eventos de mergulho

  • Células cerâmicas Ceraphire® totalmente resistente ao vácuo com a mais alta proteção contra sobrecarga

©Endress+Hauser
Deltabar FMD 72, invólucro de alu ©Endress+Hauser

Downloads