Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Mais crescimento para a Endress+Hauser na China

Terceira planta inaugurada em Suzhou

Apenas cinco anos após a mais recente expansão na China, o Grupo Endress+Hauser voltou a aumentar a capacidade de produção com uma terceira fábrica em Suzhou, 100 quilômetros a oeste de Xangai. A instalação de 16.500 metros quadrados ajudará o Grupo a atingir um crescimento vertiginosamente alto no Extremo Oriente.

A inauguração do novo prédio, situado no parque industrial de Suzhou, um campus de 450 quilômetros quadrados que abriga mais de 20 mil empresas, foi comemorada hoje na presença de representantes do governo e das empresas, além de clientes e funcionários. A nova fábrica proporcionará fôlego adicional aos centros de competência para engenharia de medição de vazão, análise de líquidos e de engenharia de medição de temperatura.

"O investimento de aproximadamente 44 milhões de euros ressalta a enorme importância do mercado chinês", disse Bernd-Josef Schäfer, diretor administrativo da especialista em tecnologia de medição de vazão Endress+Hauser Flowtec, com sede em Reinach, Suíça. Os modernos e espaçosos salões de produção e escritórios são bem iluminados e proporcionam as condições ideais para continuar a satisfazer os requisitos do mercado chinês e os desejos dos clientes.

O novo sistema de calibração do fluxômetro define novas referências

Além de um extenso portfólio de instrumentos de medição, a Endress+Hauser também oferece uma ampla variedade de serviços globais que permitem aos clientes otimizar seus processos ao longo de todo o ciclo de vida da planta. O resultado é o aumento da produtividade e da competitividade por meio de recursos como a calibração totalmente rastreável dos instrumentos de medição.

Até hoje, a fábrica da Endress+Hauser em Suzhou já foi capaz de calibrar medidores de vazão com diâmetros nominais entre 2 e 1.200 milímetros. A maior e mais moderna instalação de calibração do Grupo está estabelecendo novas referências.

No futuro, a empresa poderá calibrar medidores de vazão eletromagnéticos na China com um diâmetro nominal de até 3.000 milímetros, com uma incerteza máxima de medição de ± 0,066%. Isso corresponde a uma variação de apenas 100 mililitros para 200 litros de meio - ou uma taça de champanhe para uma banheira cheia de água.

Indústrias de água e água residual impulsionando o crescimento

Medidores de vazão eletromagnéticos com grandes diâmetros são comumente usados ​​nas indústrias de água e águas residuais. Um dos objetivos mais importantes da China é a melhoria do abastecimento de água em todo o país. Nos últimos anos, a Endress+Hauser estabeleceu-se nesse crescente mercado por meio de instrumentos de medição de alta qualidade que medem de forma confiável e precisa o fluxo de água em estações de tratamento e de distribuição.

“Para reagir de forma rápida e flexível às mudanças regionais e às oportunidades de crescimento nos mercados locais e permanecer constantemente perto de nossos clientes, estamos continuamente expandindo as instalações de produção em todo o mundo”, explica Matthias Altendorf, CEO do Grupo Endress+Hauser, refletindo a estratégia de crescimento sustentável do Grupo. "Isso é particularmente importante em um mercado altamente dinâmico como a China".

O Grupo possui forte presença na China

A Endress+Hauser vem atuando na China com seu próprio centro de vendas desde 1995. Hoje, há mais de 420 funcionários de vendas em Xangai, Pequim e 11 outros escritórios. A planta de medidores de vazão em Suzhou foi aberta em 2004, seguida por uma segunda planta para a fabricação de engenharia de medição de nível, pressão e temperatura e análise de líquidos. Cerca de 290 funcionários trabalham em produção em Suzhou, abastecendo outros países da região asiática, além do mercado chinês.

O especialista em análise de laboratório Analytik Jena também mantém uma forte presença na China com cerca de 100 funcionários. A subsidiária Endress+Hauser vem operando quatro localidades no Middle Kingdom desde 2001, com foco em instrumentação analítica e negócios em ciências biológicas.

Aumento da capacidade de produção em Suzhou, China. ©Endress+Hauser

Aumento da capacidade de produção: um espaço adicional de 16.500 metros quadrados em Suzhou, China, agora está disponível para Endress+Hauser.

A nova fábrica em Suzhou, China, foi projetada para instrumentos com diâmetros extremamente grandes, de até três metros. ©Endress+Hauser

Precisão exclusiva: A nova fábrica em Suzhou foi projetada para instrumentos extremamente grandes com diâmetros de tubos de até três metros.

Inauguração da terceira planta em Suzhou. ©Endress+Hauser

Inauguração da terceira planta em Suzhou.

Contato