Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Endress+Hauser ganha o prêmio Hermes

A Hannover Messe reconhece o primeiro sensor de temperatura com autocalibração do mundo: iTHERM TrustSens

A Endress+Hauser foi reconhecida pela Hannover Messe com o prestigiado prêmio de tecnologia Hermes pelo iTHERM TrustSens, a primeira sonda de temperatura com autocalibração do mundo para aplicações industriais.

O sensor de temperatura compacto iTHERM TrustSens foi projetado especialmente para aplicações higiênicas e assépticas nas indústrias de alimentos e bebidas e life and science. Com autocalibração automatizada e que pode ser comprovada durante a produção, o sensor elimina o risco de não conformidades não detectadas, resultando em segurança máxima do produto e eficiência do processo. A Heartbeat Technology também permite diagnóstico e verificação contínuos do equipamento sem interrupção do processo.

Criadores usaram fenômeno da Física

iTHERM TrustSens conta com um sensor de referência integrado. Os criadores usaram o princípio da Física chamado ponto Curie, em que as propriedades magnéticas de um material mudam abruptamente em um ponto específico de temperatura. Este ponto é determinado pelo sensor de referência.

Assim que a temperatura ficar abaixo desse valor, seguindo de uma esterilização a vapor, por exemplo, o sensor principal calibra-se contra a referência. Como o ponto Curie permanece constante, o sensor de referência fornece um valor de comparação estável como mestre.

A sonda então calibra-se toda vez que o sistema é limpo ou esterilizado porque é comum nos processos de indústrias de alimentos e bebidas e life and science. O valor agregado para os clientes é enorme. Grandes sistemas geralmente incluem centenas de sensores de temperatura, que devem ser calibrados várias vezes ao ano. Até o momento, isso exigia a interrupção do processo e a remoção dos instrumentos. iTHERM TrustSens omite isso.

Tecnologia do sensor para IIoT

“O premiado produto faz uma grande contribuição para a implantação da internet industrial das coisas (IIoT) em toda a indústria de processos”, disse Jochen Köckler, CEO da Deutsche Messe. O prêmio foi apresentado na abertura da Hannover Messe 2018 diante de muitos convidados, entre eles, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. O prêmio Hermes é uma das mais respeitadas competições mundiais de tecnologia e reconhece produtos e processos caracterizados pela inovação, eficiência e benefícios de aplicação.

iTHERM TrustSens será exposto na Hannover Messe 2018 (23 a 27 de abril de 2018) no estande da Endress+Hauser (corredor 11, estande C43).

Para mais informações sobre a tecnologia iTHERM TrustSens, assista ao vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zKxuQNABWQI

Desenvolvido para as indústrias de alimentos e bebidas e life and science: Endress+Hauser iTHERM TrustSens. ©Endress+Hauser

Especialista industrial: Endress+Hauser iTHERM TrustSens foi especialmente desenvolvido para as indústrias de alimentos e bebidas e life and science.

Premiado: Endress+Hauser iTHERM TrustSens, o primeiro sensor de temperatura com autocalibração do mundo. ©Endress+Hauser

Premiado: Endress+Hauser iTHERM TrustSens, o primeiro sensor de temperatura com autocalibração do mundo.

Contato